低許容誤差の AURIX™ TC399を使用したPWM信号生成

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、みんな、

私は、1Hzの周波数で50%デューティ信号を持つPWM信号を正確に生成する必要があるプロジェクトに取り組んでいます。

CCU6割り込み、GTM(TOM/ATOM)、GPT12、FreeRTOSを使ってみましたが、論理アナライザとピコスコープで測定すると、毎秒約~265usのスキューが得られました。

私の理解では、ソース水晶発振器の許容誤差は50ppmで、これは50us/秒に相当しますので、この誤差範囲内に収めることを目指しています。

後者のスキュー許容誤差でこのような信号を実現するにはどうすればよいでしょうか。

ブラジル、

アムル・ハレド

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/td-p/678258

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Amr-khaled-Aziz 

電気的仕様とクロックシステムの詳細については、MyICPプラットフォームをご覧ください

そこには、 すべてのosc_xtal、sys_pll、per_pllパラメータ、TC39xファミリの シミュレーションモデル、および 水晶発振器の基本発振器の取り扱いに役立つ可能性のあるアプリケーションノートがあります。

よろしく!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/678528

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@David_R

何度か試しても問題が解決しないのではないかと心配していますが、多くのリソースにアクセスできませんが、このシナリオで毎秒約180usのスキューが予想されるのか、それとも解決策があるのか教えてください。

ティッカー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/687761

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Amr-khaled-Aziz 

ドキュメントにアクセスできるようにするには、 MyICPアカウントが必要ですが、すでにアカウントを持っているがアクセスできない場合は、私に知らせてください。

一方、それがインフィニオンの開発COOLDIM_PRG_BOARDであるのか、それともカスタムのものなのか教えていただけますか?、何を達成しようとしているのか教えていただけますか?、より迅速にサポートできるようにプロジェクトを共有していただけますか?

よろしく!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/687970

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@David_R

はい、Infineon のオリジナルAURIX™ TC399XP KIT_A2G_TC387_MOTORCTRを使用しています。Lidar との同期のために正確な PPS (パルス/秒) を生成しようとしていますが、この信号は高精度で必要です。

ブラジル、

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/688992

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

このスレッド は同じ質問に従います、そこに更新を追加してください。

同じ問題に対して複数のスレッドを作成しないでください。

よろしくお願いいたします

エリック

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/695210

0 件の賞賛