Announcements

Robots are revolutionizing our lives in many ways. Join our webinar to learn about Infineon’s broad portfolio of robot building blocks.
Click here to register.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

AURIX™ Forum Discussions

Bellawu
Employee
Employee
5 replies posted 25 sign-ins 10 likes given

传统车辆的ECU目前被整合为少数几个域控制器,好处自然是有的。我好奇的是,从ECU整合为域控制器,在技术角度来看,似乎仅仅是工作量的问题。那么,曾经分布式ECU流行的历史原因是什么?现在整合成域控制器的背后动力又是什么?

0 Likes
1 Solution
Jeremy_Zhou
Moderator
Moderator
Moderator
10 solutions authored 10 likes given 100 replies posted

Hi @Bellawu ,

传统车辆的ECU(电子控制单元)通常是按照车辆系统的不同功能划分为多个独立的单元,例如发动机控制单元、制动控制单元、空调控制单元等。这些ECU之间需要进行大量的通信和数据交换,以协调整个车辆系统的运行。然而,随着汽车电子技术的不断发展,ECU数量的增加导致车辆系统变得更加复杂,且维护和升级成本也越来越高,具体你可以参考此知乎文章

因此,针对这种复杂的问题,一种解决方案是将传统的分布式ECU整合为少数几个域控制器。这种整合可以提高系统的可靠性、安全性和性能,并减少维护和升级的成本。域控制器可以更好地管理ECU之间的通信,优化控制逻辑,同时还可以减少ECU的数量,提高整车的可靠性和安全性。

至于曾经分布式ECU流行的历史原因,主要有以下几个方面:

  1. 系统复杂度的增加:随着汽车电子技术的不断发展,车辆系统的功能越来越多,导致ECU数量也越来越多,使得系统复杂度不断增加。

  2. 系统的可扩展性:分布式ECU架构具有很好的可扩展性,可以轻松添加或删除ECU来实现新的功能或优化系统性能。

  3. 车辆电气系统的安全性:分布式ECU可以将车辆的不同功能模块进行隔离,防止一旦某个ECU出现故障,影响整个车辆的安全性。

而现在整合成域控制器的背后动力主要有以下几点:

  1. 降低系统复杂度:域控制器架构可以将多个ECU整合为少数几个域控制器,从而减少了系统中的设备数量,降低了系统的复杂度。

  2. 提高系统的可靠性和安全性:域控制器可以提高系统的可靠性和安全性,避免不同ECU之间的数据交换和通信问题。

  3. 降低成本:域控制器可以降低维护和升级的成本,同时提高整车的可靠性和安全性,为制造商节省了成本。

BR,

Jeremy

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
Jeremy_Zhou
Moderator
Moderator
Moderator
10 solutions authored 10 likes given 100 replies posted

Hi @Bellawu ,

传统车辆的ECU(电子控制单元)通常是按照车辆系统的不同功能划分为多个独立的单元,例如发动机控制单元、制动控制单元、空调控制单元等。这些ECU之间需要进行大量的通信和数据交换,以协调整个车辆系统的运行。然而,随着汽车电子技术的不断发展,ECU数量的增加导致车辆系统变得更加复杂,且维护和升级成本也越来越高,具体你可以参考此知乎文章

因此,针对这种复杂的问题,一种解决方案是将传统的分布式ECU整合为少数几个域控制器。这种整合可以提高系统的可靠性、安全性和性能,并减少维护和升级的成本。域控制器可以更好地管理ECU之间的通信,优化控制逻辑,同时还可以减少ECU的数量,提高整车的可靠性和安全性。

至于曾经分布式ECU流行的历史原因,主要有以下几个方面:

  1. 系统复杂度的增加:随着汽车电子技术的不断发展,车辆系统的功能越来越多,导致ECU数量也越来越多,使得系统复杂度不断增加。

  2. 系统的可扩展性:分布式ECU架构具有很好的可扩展性,可以轻松添加或删除ECU来实现新的功能或优化系统性能。

  3. 车辆电气系统的安全性:分布式ECU可以将车辆的不同功能模块进行隔离,防止一旦某个ECU出现故障,影响整个车辆的安全性。

而现在整合成域控制器的背后动力主要有以下几点:

  1. 降低系统复杂度:域控制器架构可以将多个ECU整合为少数几个域控制器,从而减少了系统中的设备数量,降低了系统的复杂度。

  2. 提高系统的可靠性和安全性:域控制器可以提高系统的可靠性和安全性,避免不同ECU之间的数据交换和通信问题。

  3. 降低成本:域控制器可以降低维护和升级的成本,同时提高整车的可靠性和安全性,为制造商节省了成本。

BR,

Jeremy

0 Likes
This widget could not be displayed.