Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは ロックステップコアとは?コア出力の結果が重複しているだけですか?4 コアのAURIX™では、すべてのコア出力が複製されますか? もしそうなら、結果はどのように比較されますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lockstep-Core/td-p/689666

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@deshmahi 

ロックステップはAURIX™の MCU の安全機能であり、その主な目的は 1 つのマスター コアからの出力を比較することです。そのため、2 番目の質問に答えるのではなく、1 つのコアだけがロックステップ機能を備えています。

 

David_R_1-1707243192805.png

結果の比較方法に関しては、ユーザーマニュアルパート2330ページのセクション5.3.8のLCL(ロックステップコンパレータロジック)を使用します

よろしく!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lockstep-Core/m-p/690544

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@deshmahi 

ロックステップはAURIX™の MCU の安全機能であり、その主な目的は 1 つのマスター コアからの出力を比較することです。そのため、2 番目の質問に答えるのではなく、1 つのコアだけがロックステップ機能を備えています。

 

David_R_1-1707243192805.png

結果の比較方法に関しては、ユーザーマニュアルパート2330ページのセクション5.3.8のLCL(ロックステップコンパレータロジック)を使用します

よろしく!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lockstep-Core/m-p/690544

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

このロックステップは、ソフトウェアの機能安全(FUSA)に関与していますか?

言い換えれば、ロックステップはソフトウェアのFUSAのために革新されていますか?

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lockstep-Core/m-p/696051

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@deshmahi 

いつものように、ロックステップ機能は使用できるかどうかはアプリケーションによって異なります。つまり、 AURIX™ CPU トレーニングページ 6 の状態のように特定のアプリケーションに関連付けられていません。

Each device has a highly predictable architecture,
certain combination of performance/efficiency and
lockstep/non-lockstep cores, which grant performance
and safety to the applications.

よろしく!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lockstep-Core/m-p/696913

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

AURIX™以外の Infineon MCU シリーズにはロックステップ機能がありますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lockstep-Core/m-p/696052

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@deshmahi 

AURIX™はTriCore™ TLE9243QK_BASE_BOARDマイクロコントローラーで、 PSoC™ (M0、M0+、M3 & M4) とTRAVEO™ (M4F & M7) はどちらもArm®アーチを使用します。M33 にはロックステップ機能があるため、理論的には M7 は次のようになります。つまり、これが利用できるかどうかはベンダー次第ということになります。私が知る限り、それを提供しているのはAURIX™だけですが、 TRAVEO™およびPSoC™フォーラムでガイダンスを求めることができます。

よろしく!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Lockstep-Core/m-p/696896

0 件の賞賛