Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TC387マイコンにメモリマッピングを実装しています。

メモリ マッピングに関しては、リンカー スクリプトで新しい領域を定義し、それらの領域にデータをマップしました。

機能的には、コア固有のメモリ領域に存在するすべてのコードとデータは、メモリマッピングの有無を考慮して同じです。 唯一の変更点は、古いメモリ領域を置き換えるリンカスクリプトで定義された新しい領域と、コア1のCPU負荷が約6%増加したことです。 残りのコアの CPU 負荷は変わりません。

core1 の CPU 負荷が増加する理由は何でしょうか。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/CPU-Load-Increases-with-linker-update/td-p/692344

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@uppadavnm 

私が正しいかどうか教えてください?、それであなたは新しい領域でリンカファイルを変更しました、そしてあなたはコア1が約6%増加していることに気づきました、あなたはそれをどのように測定しますか?、他のすべてのコアは正常に動作しているようですが、あなたが私により多くの情報を提供することができればそれは役に立ちます。

よろしく!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/CPU-Load-Increases-with-linker-update/m-p/692506

0 件の賞賛