Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

ライブラリ関数コードを特定のリンカセクションにルーティングする必要があります。 現時点では、コードはデフォルトの .text になります セクションを次のように変更します。

 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .text._Exit.libc (23331) |0x00000004 |0x0 |text_SEC (23609) |
| .text._c_init.libcs_fpu(23214) |0x0000000c |0x000006ec | |
| .text._c_init_entry.libcs_fpu(23213) |0x00000120 |0x000006f8 | |
| .text._c_init_tc1.libcs_fpu (23332) |0x0000000c |0x00000818 | |
| .text._c_init_tc2.libcs_fpu(23341) |0x0000000c |0x00000824 | |
| .text._ldmst_clear_byte.libcs_fpu(23211) |0x0000002e |0x00000830 | |
| .text._ldmst_copy_byte.libcs_fpu(23212) |0x00000044 |0x0000085e | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

強調表示されているエントリはライブラリファイルからのものであり、コードを特定のリンカセクションにルーティングするために #prama 定義をどこに追加する必要があるかを正確に把握できません。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Which-Pragmas-to-use-to-route-library-function-code-into-specific-sections-of/td-p/644210

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

リンカファイルでは、デフォルトの.textの前の必要なセクションでこれらのライブラリを直接定義する必要があると思います セクション定義。 試してみませんか?

よろしく

プルドヴィ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Which-Pragmas-to-use-to-route-library-function-code-into-specific-sections-of/m-p/646312

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

リンカファイルでは、デフォルトの.textの前の必要なセクションでこれらのライブラリを直接定義する必要があると思います セクション定義。 試してみませんか?

よろしく

プルドヴィ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Which-Pragmas-to-use-to-route-library-function-code-into-specific-sections-of/m-p/646312

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはプルドヴィ、

 

返信ありがとうございます。 その方法を教えていただけませんか? プラグマはどこで定義すればよいのでしょうか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Which-Pragmas-to-use-to-route-library-function-code-into-specific-sections-of/m-p/646663

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはプルドヴィ、

 

やらせていただきました。 感謝 🙂

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Which-Pragmas-to-use-to-route-library-function-code-into-specific-sections-of/m-p/646912

0 件の賞賛