Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これらのコードを実行して無効にすることはできませんでした。 その他、必要な手続きはありますか?

Memtoolから無効にすることができました。

 

001 ボイドucb_disable_protection(ボイド)
002 {
003 //Reset to read
004 *(volatile uint32 *)(0xAF005554) = 0x000000F0;
005
006 //Disable protection
007 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000012; //UCB_DBG
008 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000001; //PW0
009 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000002; //PW1
010 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000003; //PW2
011 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000004; //PW3
012 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000005; //PW4
013 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000006; //PW5
014 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000007; //PW6
015 *(volatile uint32 *)(0xAF00553C) = 0x00000008; //PW7
016
017 while ((DMU_HF_STATUS.U & 0xFF) != 0) ; //Wait Flash is not
busy
018 }

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @pistons7

これらの質問は、NDAでカバーされているトピックに関連しているため、ここでは説明できません。

0 件の賞賛