デバッガを使用した TC234 AURIX™ のロックステップテスト

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

みなさん

私は現在、 AURIX™ TC234を使用しています。
BMHD0 BMIを設定することで、ロックステップを作動させることができました。
JTAG デバッガ (UDE) を使用すると、ロックステップのアクティベーション レジスタ (SCU_LCLCON0 : LSEN + LS) が正しく設定されていることがわかります。
次に、レジスタ SCU_LCLTEST->LCLT0 を 1 に設定して (JTAG デバッガを使用して) フォールトを挿入しようとしましたが、値は直接 0 に戻ります。

デバッガでロックステップフォールトをトリガーすることは可能ですか?
また、ロックステップが障害を検出した場合、どのような動作が予想されますか? EVAL_6EDL7141_TRAP_1SHは発生しますか?

読んでくれてありがとう。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/LockStep-Test-on-Aurix-TC234-using-debugger/td-p/682967

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Ulises_L 

ご回答ありがとうございます。
ロックステップ挿入障害によってアラームがトリガーされた後のアクションとして、 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SHを設定して該当するようにすることができました。
また、SMUが直接リセットされないように、RSTCONレジスタでSMUリセットを設定する必要がありました。

よろしくお願いいたします

ガーネット

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/LockStep-Test-on-Aurix-TC234-using-debugger/m-p/687997

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Garnett 

これは、TC21x/TC22x/TC23x ユーザー マニュアルに記載されているこのレジスタの正しい動作です。

また、次のスレッドでフォールト挿入の例を確認することもできます。
https://community.infineon.com/t5/AURIX/How-to-enable-and-test-lockstep-function/td-p/316215?p=24977...

よろしくお願いいたします

ウリセス

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/LockStep-Test-on-Aurix-TC234-using-debugger/m-p/684320

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Ulises_L 

ご回答ありがとうございます。
ロックステップ挿入障害によってアラームがトリガーされた後のアクションとして、 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SHを設定して該当するようにすることができました。
また、SMUが直接リセットされないように、RSTCONレジスタでSMUリセットを設定する必要がありました。

よろしくお願いいたします

ガーネット

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/LockStep-Test-on-Aurix-TC234-using-debugger/m-p/687997

0 件の賞賛