Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

 

私はちょうどAurix GCCビルド設定を使用しようとしました。 残念ながら、箱から出してすぐには機能していません。 私は次のエラーが発生しました:

1.)プロジェクトを最初からセットアップすると、最初にコンパイルされます。 ビルドを再実行すると、次のメッセージが表示されて失敗します。

ビルドターゲット: test2.elf
呼び出し: オーリックス GCC リンカー
収集2.exe: エラー: ld が 5 終了ステータスを返しました

collect2.exeエラーが手元にあるのかわかりません。 他のユーザーの中には、それにつながる以前のコンパイルエラーについて何かを報告する人もいます。 しかし、私はコンパイラから警告さえ受けません

2.)インフィニオンからインポートされたサンプルプロジェクトにAurix GCCをセットアップしようとすると、完全に失敗します。 エラーの数は無数にあります。 私がやった方法は、少なくともコンパイル中のAurix GCCプロジェクトから設定をインポートすることによって、新しいビルド構成をセットアップすることでした。 したがって、「プロジェクトからインポート」リストボックスでカバーされていない他の設定がいくつかある必要があります。

誰かアイデアはありますか?
インフィニオンのADS環境でのこの「箱から出してすぐに機能しない」ことは、私を本当に夢中にさせると言わざるを得ません。 はい、無料ですが、これはあらゆる場所の問題の言い訳にはなりません。 他の半導体会社を見ると、自由に利用できるツールの分野ではるかに優れています。 それにもかかわらず、それが私の側のばかげた小さな間違いであることを願いましょう。

よろしくお願いいたします
マルクス

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/compile-fails-with-ADS-Aurix-GCC-setting-always-at-the-second-attempt/td-p/627756

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@User13836

 

ここで手伝ってくれませんか?

感謝。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

残念ながら違います。 私はGCCツールにそれほど精通していません。 タスキングツールのみ。

 

よろしくお願いいたします

ウルリッヒ・クロイド
タスキングツールのサポート

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これに付け加えるだけで、これがもう関連しているかどうかはわかりません。

これはおそらくディレクトリの問題です。 いくつかの問題を解決するには、いくつかのライブラリの依存関係をインクルードディレクトリから切り替える必要がありますが、このための自動追加がない場合は、何があってもエラーが表示されます。 新しいプロジェクトの場合は、自動インクルード機能を備えたTESTBOARD_150PC_OUTもそのまま動作するはずです。例のほとんどは TASKING コンパイラ専用であり、これらの依存関係が追加されていない可能性があることを考慮しています。動作させるには、いくつかの変更が必要になります。 GCCと。

よろしくお願いいたします。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/compile-fails-with-ADS-Aurix-GCC-setting-always-at-the-second-attempt/m-p/693915

0 件の賞賛