Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

AURIX Development Studioでコードをビルドしているときに問題が発生しました。

問題は:ctc E478:本質的な__cmpswapwはTriCore1.6に対してのみ定義されています。

問題はどのように解決されるべきですか?

感謝!

 

 

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

「ctc E478: intrinsic __cmpswapw is only defined for the TriCore1.6." indicates that the __cmpswapw intrinsic function is only defined for the TriCore1.6. 建築。

 

この問題を解決するには、次の手順を試してください。

 

AURIXデバイスのアーキテクチャを確認してください。 TriCore1.6であることを確認してください。 そうでない場合は、デバイスを更新するか、TriCore1.6をサポートする別のデバイスを使用する必要があります。 建築。

 

デバイスがすでにTriCore1.6である場合は、デバイスに適したヘッダーファイルとライブラリが含まれているかどうかを確認してください。 TriCore1.6に必要なファイルがインクルードされていることを確認してください。 建築。

 

__cmpswapw組み込み関数に依存するコードを使用している場合は、そのコードを変更して別の方法を使用するか、デバイスのアーキテクチャでサポートされている代替関数を見つける必要があります。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

「ctc E478: intrinsic __cmpswapw is only defined for the TriCore1.6." indicates that the __cmpswapw intrinsic function is only defined for the TriCore1.6. 建築。

 

この問題を解決するには、次の手順を試してください。

 

AURIXデバイスのアーキテクチャを確認してください。 TriCore1.6であることを確認してください。 そうでない場合は、デバイスを更新するか、TriCore1.6をサポートする別のデバイスを使用する必要があります。 建築。

 

デバイスがすでにTriCore1.6である場合は、デバイスに適したヘッダーファイルとライブラリが含まれているかどうかを確認してください。 TriCore1.6に必要なファイルがインクルードされていることを確認してください。 建築。

 

__cmpswapw組み込み関数に依存するコードを使用している場合は、そのコードを変更して別の方法を使用するか、デバイスのアーキテクチャでサポートされている代替関数を見つける必要があります。

0 件の賞賛