五月 21, 2023
11:18 PM
我们使用如下的数据进行BT & Wi-Fi的热仿真,我们计算的最大功耗为:2383mW;我们有如下的疑问;
- 我们选择计算的数据是否合理:
供电电压为3.3V,电流为720mA;
- 规格数中 IC package maximum power 1.4W;
已解决! 转到解答。
1 解答
五月 22, 2023
12:45 AM
Hi,
Maximum Power Dissipation是package的最大耗散功率。耗散功率是某一时刻电网元件或全网有功输入总功率与有功输出总功率的差值,即组件无法将其从输入功率转换为设备执行的动作的废热。
故我认为按照您的计算方法,从3.3V×720mA得到2376mW以后,还需要额外加上耗散功率1.4W。
此外,您可能还需要加上Bluetooth的power consumption。
Best regards
1 回复
五月 22, 2023
12:45 AM
Hi,
Maximum Power Dissipation是package的最大耗散功率。耗散功率是某一时刻电网元件或全网有功输入总功率与有功输出总功率的差值,即组件无法将其从输入功率转换为设备执行的动作的废热。
故我认为按照您的计算方法,从3.3V×720mA得到2376mW以后,还需要额外加上耗散功率1.4W。
此外,您可能还需要加上Bluetooth的power consumption。
Best regards