Hello @YaTr_3516311 ,
我测试了一下这个模组,一直有设备被不断的被扫到。
所以不存在“最多”,严格意义上说,这应该取决于你的环境,如果你的周围有很多的广播设备,扫描不停下来的话,理论上是无限的。
有关于扫描,请参考这个文章第41页:
其中提到了: If you do not have any automatic scan timeout set, scanning will continue until you explicitly stop it.
也可以自己验证一下,/s是开始扫描,/sx是停止扫描
Thanks
Sven
.high_duty_scan_interval = 96, // High duty scan interval
.high_duty_scan_window = 48, // High duty scan window
.high_duty_scan_duration = 5, // High duty scan duration in seconds (0 for infinite)
.low_duty_scan_interval = 96, // Low duty scan interval
.low_duty_scan_window = 48, // Low duty scan window
.low_duty_scan_duration = 5, // Low duty scan duration in seconds (0 for infinite)
我可能没有描述清楚。我的意思是一个scan周期(不是扫描停不下来)。一个周期能最多扫到多少个?你们的内部代码有个数的限制吗?如果我的测试环境外面有100个tag,这一个周期能全部都搜到吗
这个buffer其实应用层是感受不到限制的。请问为什么需要了解这个数据呢?是有什么特殊的应用需求么?
有个应用场景是有100-200个tag,然后用cybt343026-01去搜索。所以我就想确认一下模块有没有什么限制
没有什么限制,可以把scan interval和scan window设置成一样大,这样就会一直在扫描。