五月 16, 2022
12:38 AM
Hi,
我有一个应用是需要蓝牙以每7s的interval进行advertise(cybt343026-01)。如下是我的配置。
我想问一下
1. 这样设置对吗?因为我有时候好像测到是7s,有时候又好像出现过14s。
2. high_duty_min_interval和high_duty_max_interval这样设置以后,蓝牙的interval是如何表现的?
3. 这个adv值的设置范围是多少
4. 因为我这边的应用是advtise的内容会更新的,所以希望能知道7s的这个timout的点。那么high_duty_duration就不能填写0,那我可以填写成跟high_duty_min_interval一样(即11200)吗?
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
五月 16, 2022
07:45 PM
adv interval的范围是20ms~10.24s。
具体的表现请参看下图,实际的间隔是interval加上一个delay(10ms以内)
最后一个问题没有看明白,这个值可以写0,会一直广播,如果你需要更改广播内容,可以在application中,先停止广播,然后写入新的广播内容,再重启广播。
1 回复
五月 16, 2022
07:45 PM
adv interval的范围是20ms~10.24s。
具体的表现请参看下图,实际的间隔是interval加上一个delay(10ms以内)
最后一个问题没有看明白,这个值可以写0,会一直广播,如果你需要更改广播内容,可以在application中,先停止广播,然后写入新的广播内容,再重启广播。