Hi,
CYBT343026-01的蓝牙模块。默认用的是9dbm的tx power.
1. 如果想要修改该power,是每次开机都要设置一遍(wiced_bt_dev_set_adv_tx_power)吗?还是说设置过就会记录此条设置?
2. 在 power是9dbm的情况下,我用手机进行了测试(手机离设备很近,就几里面的位置边上)。不管在哪个位置,基本上读取到power是在-50 to -54dBm。这个值是对的吗?因为我们客户觉得,如果是9dbm的设置的话,应该在-20 to -24dBm的范围。
已解决! 转到解答。
1. 开机指的是什么?power on reset吗?需要在application的初始化中进行设置,这样每次程序启动的时候都会重新进行配置。
2. 我在CYBT-343026的kit板上进行测试,距离在3cm以内,读到的RSSI都是在-30dbm以内,大部分数值是在-10dbm左右。
1. 开机指的是什么?power on reset吗?需要在application的初始化中进行设置,这样每次程序启动的时候都会重新进行配置。
2. 我在CYBT-343026的kit板上进行测试,距离在3cm以内,读到的RSSI都是在-30dbm以内,大部分数值是在-10dbm左右。
1. 开机指的是什么?power on reset吗?需要在application的初始化中进行设置,这样每次程序启动的时候都会重新进行配置。
2. 我在CYBT-343026的kit板上进行测试,距离在3cm以内,读到的RSSI都是在-30dbm以内,大部分数值是在-10dbm左右。
1. 就是说,给模块上电后,默认的power是9dbm。 然后如果设置了wiced_bt_dev_set_adv_tx_power(8),那么就是新的设置的值8。 如果在此基础上我又给模块重新断电上电后,那么模块又是9dbm了。对吧?
是的
2. 我刚刚对开发板进行了测试,好像没有测到过-10dbm的情况。
不同的手机可能会不一样,你可以试一下手机在不同的角度进行测试。