Dear sir,
从英飞凌的培训上了解到CYW20829支持BLE5.4 ,PAwR 功能适用于在ESL电子标签上,关于ESL的应用我们收集了一些客户问题,官网还没有很多关于CYW20829的资料,请教您如下CYW20829 在ESL上的应用问题,还望您能帮忙指导下,谢谢。
1. ESL场景下,event和Subevent时间长短的设置是什么?现在您那里已经支持的产品,他们设置的周期是多少?带载数量多少?低功耗特性如何?
2.任务密集时段和任务稀疏时段能否灵活更改周期?终端与AP重新约定新的周期时常的过程需要多久?唤醒周期能否设置为10秒以上,减少终端的唤醒次数?
3.这个问题是基于休眠时间较长的情况而言,如果周期最大只有10秒,则意味着终端AP每10秒进行一次通信,此时不存在所谓AP临时唤醒的问题,但如果休眠时间较长,AP如何紧急与休眠中的终端建立数据传输的通道。
4.终端能否主动向AP发送数据,在我们已知的模式下仅有AP主动与终端约定时间片进行数据传输的模式。
5.本系统的对时机制是什么,一次对时能保证多久的准确?如果某一终端时间 出错,能用何种方法定位。
已解决! 转到解答。
1. Periodic Advertising Interval的范围是7.5ms到81.91875s。Periodic Advertising Subevent Interval的范围是7.5ms到318.75ms。这两个值都是spec里定义的,可以根据ESL的数量和数据量来调整。
2. interval都是可以更改的,这些参数是在开始广播之前设置好的,如果要更改,可以先把广播停止,然后设置参数,再重新开始广播。最大周期为81.91875s。
3. 终端要等到下一次的advertising才可以唤醒。
4. 终端需要在subevent中发送数据。
5. sync信息是在AUX_ADV_IND的包里面的,会在每一次的advertising event之后进行同步,如果同步丢失,或者出问题了,可以在下一次adv的时候再次同步。
1. Periodic Advertising Interval的范围是7.5ms到81.91875s。Periodic Advertising Subevent Interval的范围是7.5ms到318.75ms。这两个值都是spec里定义的,可以根据ESL的数量和数据量来调整。
2. interval都是可以更改的,这些参数是在开始广播之前设置好的,如果要更改,可以先把广播停止,然后设置参数,再重新开始广播。最大周期为81.91875s。
3. 终端要等到下一次的advertising才可以唤醒。
4. 终端需要在subevent中发送数据。
5. sync信息是在AUX_ADV_IND的包里面的,会在每一次的advertising event之后进行同步,如果同步丢失,或者出问题了,可以在下一次adv的时候再次同步。