九月 04, 2022
11:48 PM
CYBT-483056-02模块中,CYW20719B2通过P2, P16引脚控制RFX2401C芯片的收、发。
但是Device configurator中没有这两个引脚的定义
请问软件该如何控制TXEN, RXEN?或者mtb自动控制这两个引脚?
已解决! 转到解答。
标签
- 标签:
-
AIROC™ Bluetooth
1 解答
九月 13, 2022
04:43 PM
这个问题应该和下面的一样:
请在初始化的过程中加入下面的寄存器配置,使能PA
(*((uint32_t *)0x338408)) = 0x48C;
(*((uint32_t *)0x338440)) = 0x47C;
(*((uint32_t *)0x338208)) = 0x600;
(*((uint32_t *)0x338240)) = 0x600;
1 回复
九月 13, 2022
04:43 PM
这个问题应该和下面的一样:
请在初始化的过程中加入下面的寄存器配置,使能PA
(*((uint32_t *)0x338408)) = 0x48C;
(*((uint32_t *)0x338440)) = 0x47C;
(*((uint32_t *)0x338208)) = 0x600;
(*((uint32_t *)0x338240)) = 0x600;