Hi,
我注意到,CYW20719B2在不同的开发板中设计并不相同:
1)CYW920719B2Q40EVB-01中:
请问,上图中C43, C67这两个8.2pF电容各是什么作用?
2)CYBT-413055-02中:
使用C1, C2 和L2滤波,为什么没有CYW920719B2Q40EVB-01中的C43电容?
3)CYBT-483039-02中,使用了贴片天线ALA321C3,
是不是必须使用RFX2401C才能使用贴片天线?
而《天线设计和射频布局指南》AN91445中的 第8节--芯片天线 推荐 2450AT18B100E 芯片天线; 2450AT18B100E 和ALA321C3哪个更合适?
4)如果如下图设计蓝牙天线部分:
是否可行?如果贴片天线与滤波器的距离、滤波器与cyw20719b2的18脚距离都很近,是否还需要绿色箭头所指的两个8.2pF电容?
5)CYW920719B2Q40EVB-01、CYBT-413055-02和CYBT-483039-02,这三款评估板各使用了什么材料的PCB板材?
谢谢!
已解决! 转到解答。
1. 电容是用来做阻抗匹配的,请参考AN91445第14章。
2. 使用的不同的阻抗匹配网络,请参考1.
3. RFX2401C是一个PA,增强天线功率,可以不加,和是否使用trace天线没有关系,需要根据你的实际应用选择天线。
4. 这两个电容是用来做匹配的,和距离远近没有关系。
5. 为什么需要这个信息?
1. 电容是用来做阻抗匹配的,请参考AN91445第14章。
2. 使用的不同的阻抗匹配网络,请参考1.
3. RFX2401C是一个PA,增强天线功率,可以不加,和是否使用trace天线没有关系,需要根据你的实际应用选择天线。
4. 这两个电容是用来做匹配的,和距离远近没有关系。
5. 为什么需要这个信息?