四月 27, 2023
06:46 PM
1 解答
五月 04, 2023
01:13 AM
Hi Jiawei,
根据分享的截图,可以看出你正在尝试使用中断主控模式测试温度测量,
请再次检查一下你的奇偶校验设置是否正确:你设置为0,那么写入寄存器的32位和为偶校验,但是应该为奇校验,即写入寄存器1H中的P位为1。请修改验证一下。
BR
Yaran
5 回复数
四月 27, 2023
10:12 PM
Hi Jiawei,
It happens when the sensor's ADC hangs up,
May I ask if it appears 100%? Or is it an occasional phenomenon? Was communication normal before?
BR
Yaran
四月 27, 2023
11:05 PM
您好,
这个 “ FF ” 的错误读数不是偶然出现的,每次读几个数据之后都会跳出这个错误读数,我之前没有用过这个传感器。感觉我的程序在TLV493D-A1B6的写寄存器里写入的数据有问题,所以才会出现这个情况。下图是我在写寄存器里写入的数据:
上图中写寄存器的设置有问题吗?有问题的话,我需要怎么进行修改呢?
BR
Jiawei
五月 03, 2023
10:34 PM
Hi Jiawei,
我没有发现什么问题,你可以尝试通过I2C发送地址0x00来复位传感器 。
在user manual 里的 5.7.1. 部分有提到详细步骤。
如果还是没能解决问题,可以确认下你是在什么配置/模式下使用的传感器吗?
BR
Yaran
五月 03, 2023
11:00 PM
好的,谢谢