Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電源管理IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは カスタムボードでIRPS5401を使用しています。 PowIR Center Buildツールを使用して、除外出力、電源シーケンスなどを設定しています。 すべてのスイッチャー(A,B,C,D)に5電圧を供給し、LDOの場合は、下図に示すように、3.3電圧(SW_C出力)であるSW-Cの出... Show More
JiKo_85813
電源管理IC
CoolSET:ICE2QR0680ZのIvcccharge3、Ivcclatchのmin値をご教授いただくことは可能でしょうか?   ICE2QR0680Zデータシート https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2QR0680Z-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30432d081e66012d3090a9e83027 Show More
Translation_Bot
電源管理IC
過電圧保護時に出力コンデンサから大きな負の電流が流れていたので、「ov_neg_current_limit」機能を使って電流を抑えてみました。 その結果、うまく動作せず、出力端容量から負電流を抑えることができませんでした。 以下のように設定して確認してみました。 VOUT_OV_FAULT_LIMI... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
您好!在PowIRCenter软件的Multi Device programmer中选择烧录IR38164 配置文件(TXT文件),出现"Please load the latest version of config file for Manhattan SVID R1"的提示,这个是什么意思,要... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
#TLF35584 こんにちは 現在、機能安全PMIC TLF35584をシステムに統合しています。 ABIST機能について質問があります。 データシートの138ページには、「安全状態制御自体に関連する追加のコンパレータと評価ロジックをさらにテストできます(SSC過電圧ウォッチドッグとトグルモニタ)... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは   PSOCのSWDプログラミング絶縁用にMPN#4DIR1400HAXUMA1(3 + 1)アイソレータICを購入しました。 SWD信号は3.3V、GND、リセット、クロック、SWDIOです。 では、SWDIO(双方向)の5番目と6番目のピンを短絡するだけで使用できますか?   また、... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
ピン48 FO3/TESTをGNDに接続して開発モードに入ります。 電源投入後、VCC1とVCC2は常にオン(5V)になりますが、ROは常にローになります。 ピン32 ROは、プルアップなしでMCUのリセットピンに接続されています。 Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちはインフィニオン 私達は私達のプロジェクトでTLF35584VVS1を使用し、質問を今持っていました、映像に続くことは私達の設計回路です ブースト回路の起動前の波が異常であることに気づきましたので、次の画像をご覧ください   赤い線はVSピンの電圧ですが、問題は、なぜ電圧が約30ms振動... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
ねえ皆さん TLF35584で作業していて、構成とテストの助けが必要です。 エラー監視と機能ウォッチドッグを別々にテストすることに成功しました。 エラー監視では問題はありません(INITERRはクリアされ、通常の状態への移行はスムーズです)。 機能的なウォッチドッグは、単独でも正常に動作します。 し... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは WLC1115ワイヤレストランスミッターチップでカスタムボードを作りました。 何が起こっているのかはわかりませんが、チップのVDDDピンは1.8Vを生成しており、通常の5Vを生成していません。 内部的に何かがショートしている可能性はありますか? また、WLCチップが時間の経過とともに非常... Show More
掲示板情報

電源管理IC

"以下の製品群を対象とした、電源管理についてのディスカッションフォーラムです。 OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ リニア OPTIREG™ スイッチャー DC-DCコンバーター AC-DCパワーコンバージョン 車載用コンベンショナルパワートレインIC ワイヤレス充電用IC 絶縁型産業用インターフェース 非接触型パワー&センシングIC ソリッドステートリレー 技術的な質問の投稿や、既存のコンテンツをお楽しみください。"