Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電源管理IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
電源管理IC
您好!在PowIRCenter软件的Multi Device programmer中选择烧录IR38164 配置文件(TXT文件),出现"Please load the latest version of config file for Manhattan SVID R1"的提示,这个是什么意思,要... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
#TLF35584 こんにちは 現在、機能安全PMIC TLF35584をシステムに統合しています。 ABIST機能について質問があります。 データシートの138ページには、「安全状態制御自体に関連する追加のコンパレータと評価ロジックをさらにテストできます(SSC過電圧ウォッチドッグとトグルモニタ)... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
ピン48 FO3/TESTをGNDに接続して開発モードに入ります。 電源投入後、VCC1とVCC2は常にオン(5V)になりますが、ROは常にローになります。 ピン32 ROは、プルアップなしでMCUのリセットピンに接続されています。 Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちはインフィニオン 私達は私達のプロジェクトでTLF35584VVS1を使用し、質問を今持っていました、映像に続くことは私達の設計回路です ブースト回路の起動前の波が異常であることに気づきましたので、次の画像をご覧ください   赤い線はVSピンの電圧ですが、問題は、なぜ電圧が約30ms振動... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは WLC1115ワイヤレストランスミッターチップでカスタムボードを作りました。 何が起こっているのかはわかりませんが、チップのVDDDピンは1.8Vを生成しており、通常の5Vを生成していません。 内部的に何かがショートしている可能性はありますか? また、WLCチップが時間の経過とともに非常... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
COTタイプPOLの場合、対応する制御FET(TON)のオン時間を計算する方法は? Show More
NXTY_Fujioka
電源管理IC
IR11662SのMinimum on time を調整したいのですが、RMOTに関する情報は5kΩで240ns、75kΩで3usしか見つかりませんでした。 Minimum on timeとRMOTのグラフ、もしくはMinimum on timeを算出する式を教えて頂けないでしょうか?     Show More
Translation_Bot
電源管理IC
アプリケーションはオープンループLLCです。 XDPP1100 GUIでは、FREQUENCY_SWITCHを1100kHz、MAX_DUTYを90%に設定しましたが、READ_DUTY 92%になりました。 考えられる理由は何ですか? Show More
Translation_Bot
電源管理IC
Vin=48~54Vアプリケーション(AIボード)用のPOLはありましたか? #POL Show More
Translation_Bot
電源管理IC
インフィニオンのWebサイトでPoLの部分を見ています。 最後に、設計要件を満たすTDA38825とTDA38826(出力:1V、15A)を見つけました。 しかし、TDATDA38825とTDA38826の機能の違いはわかりませんか?   よろしくお願いいたします ブラッドリー・ピーター Show More
掲示板情報

電源管理IC

"以下の製品群を対象とした、電源管理についてのディスカッションフォーラムです。 OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ リニア OPTIREG™ スイッチャー DC-DCコンバーター AC-DCパワーコンバージョン 車載用コンベンショナルパワートレインIC ワイヤレス充電用IC 絶縁型産業用インターフェース 非接触型パワー&センシングIC ソリッドステートリレー 技術的な質問の投稿や、既存のコンテンツをお楽しみください。"