Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電源管理IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは WLC1115ワイヤレストランスミッターチップでカスタムボードを作りました。 何が起こっているのかはわかりませんが、チップのVDDDピンは1.8Vを生成しており、通常の5Vを生成していません。 内部的に何かがショートしている可能性はありますか? また、WLCチップが時間の経過とともに非常... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは カスタムボードでIRPS5401を使用しています。 PowIR Center Buildツールを使用して、除外出力、電源シーケンスなどを設定しています。 すべてのスイッチャー(A,B,C,D)に5電圧を供給し、LDOの場合は、下図に示すように、3.3電圧(SW_C出力)であるSW-Cの出... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
ピン48 FO3/TESTをGNDに接続して開発モードに入ります。 電源投入後、VCC1とVCC2は常にオン(5V)になりますが、ROは常にローになります。 ピン32 ROは、プルアップなしでMCUのリセットピンに接続されています。 Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは。EVAL_TDA38740_3.3VOUTについて知りたい場合はよろしいですか。私は "XDPDesigner 1.9.0" の "tuning & debugging" を使ってデバイスに書き込んでいました。(USBドングル「USB005(59.31)」使用時)うっかり何か書いてしまっ... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
アプリケーションはオープンループLLCです。 XDPP1100 GUIでは、FREQUENCY_SWITCHを1100kHz、MAX_DUTYを90%に設定しましたが、READ_DUTY 92%になりました。 考えられる理由は何ですか? Show More
Translation_Bot
電源管理IC
Vin=48~54Vアプリケーション(AIボード)用のPOLはありましたか? #POL Show More
Translation_Bot
電源管理IC
PMIC TLF30682QVS01 の電源をオンにしようとしています。 Triboard TX357を模倣し、回路図を以下に示します。 R1VS1、R1VS2、R1VS3の入力Vccは12Vで、TP9で12Vを測定しました。 ただし、R1FB、R3FB、R2FBでは約0Vになります。 それぞれ3... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
インフィニオンのTLE9012は、アナログ・デバイセズのADBMS6830と比較してどうですか? グレッグ Show More
Translation_Bot
電源管理IC
私は REFWLCTX15WC1 ボードを使用して WLC1115 を評価しています。 そのキットはv1.0.1.221で事前にプログラムされていました ただし、REFWLCTX15WC1 Webページで利用可能な唯一のソースバイナリは1.0.0.216ですか? ワイヤレス設定ユーティリティを使用し... Show More
Translation_Bot
電源管理IC

こんにちは
降圧PFCコントローラICが必要です

 

品番を教えてください

掲示板情報

電源管理IC

"以下の製品群を対象とした、電源管理についてのディスカッションフォーラムです。 OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ リニア OPTIREG™ スイッチャー DC-DCコンバーター AC-DCパワーコンバージョン 車載用コンベンショナルパワートレインIC ワイヤレス充電用IC 絶縁型産業用インターフェース 非接触型パワー&センシングIC ソリッドステートリレー 技術的な質問の投稿や、既存のコンテンツをお楽しみください。"