Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電源管理IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
電源管理IC
PVA30Nソリッドステートリレーを使用して、高インピーダンスのイオン電流検出器を充電しています。 電荷供給と帯電検出器の間にリレーを直列に配置すると、検出器に一時的な負荷がかかっても、検出器を充電するための大きな漏れがあります。 両方のリレーがフロートに接触する応答の接点を直列に接続するときに、特... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
トレッドミル アプリケーション向けの TDA5235_868_5_BOARD~3 hp 内部永久磁石 (CIPOS_IPM_DEMO2018 ) の使用を調査するための評価版 を探しています。WM_MOTOR_CONTROL_01 EVAL-M3-IM564 POWER_DRILL2GO TDA52... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは 私のプロジェクトでは TLE75242-ESH を使用しています。 ハイサイドに6チャンネル、ローサイドに2チャンネルを使用しています。 VS ピンと VS_HS ピンはCOOLDIM_PRG_BOARDの 12V に接続されています。 ハイサイド・チャネル出力の1つが18Vで短絡すると... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
デバイスがカスタマイズされた can メッセージを受信し、SBC_Mode_Sleep() インターフェイスを呼び出してスリープ モードに入ると、デバイス全体の電源がオフになり、再びオンになります。デバイスがまだスリープ モードにあるため、can メッセージを通じて起動する必要があることがわかります... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは専門家、 エラー端子フォルトでリセット、反転リードバック WDCFG0 レジスタ、FWDEN ビットがセットされたまま、実際にはファンクションウォッチドッグがディスエーブルになっている場合、正常状態でFWDフォルトを注入しましたが、割り込みは発生せず、FWDエラーカウンタは増加しませんでし... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは、 TLE75242-ESH で 600 mA の負荷に対して 2 つのチャネルを並列にすることはできますか? プログラム側と熱側で考慮する必要があるパラメータは何ですか?    smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Manage... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは MCUのSMUのFSBピンに接続されたERRピン監視に関連する質問があります。 ERRピン監視でFSPプロトコルのエラーが報告され、検出され、INTピンで中断が発生した場合。 その間、ROTピンがトリガされ、MCUがリセットされます。 では、ROTピンがMCUをリセットするINTの主な役... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
TDA21590
solved msg Solved
主に 90A という高い連続電流定格のために、 TDA21590 SMART_ADVENT_CALENDAR POWER_DRILL2GOステージの使用に興味があり、いくつか質問がありました。 1-このデバイスのピーク負荷電流定格はありますか、ある場合は、このピーク定格のテスト条件の詳細を提供します... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
SPIインターフェイスとTLF35584へのコマンドを説明するデータシートが見つかりません。 誰かが私にそれを指摘してもらえますか? 感謝smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35584-SPI-Inte... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは IR38060 ICのVOUT_OV_FAULT_LIMITを設定しようとしていますPMBUSユーザーノート(IR38060/2/3/4 PMBUS COMMAND SET)のVOUT_OV_FAULT_LIMITセクションによるとIR38060OVフォルト制限 TLE9243QK_BA... Show More
掲示板情報

電源管理IC

"以下の製品群を対象とした、電源管理についてのディスカッションフォーラムです。 OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ リニア OPTIREG™ スイッチャー DC-DCコンバーター AC-DCパワーコンバージョン 車載用コンベンショナルパワートレインIC ワイヤレス充電用IC 絶縁型産業用インターフェース 非接触型パワー&センシングIC ソリッドステートリレー 技術的な質問の投稿や、既存のコンテンツをお楽しみください。"