Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電源管理IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは、先生 TLE6251のENピンとNSTBピンの2つのプルダウン抵抗の抵抗値はいくつですか? 私を助けてください、ありがとう!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/The-resistance-val... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
おはようございます 私は最近、IRPS5401用のDB296開発ボードを購入しました。 私は、STM32開発ボードで作られた汎用I2Cインタフェース(インフィニオンプログラマではない)を使用してプログラムしようとしています。 通常モードでロードした後(プログラムに進む前にMTPを3.3Vに設定しない... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
ねえ皆さん TLF35584 のモード遷移にはいくつかの問題があります。 l エラーモニタを閉じ、デフォルトでウィンドウウォッチドッグを開きます。 だから、私は犬に餌をやろうとしてから、spiコマンド「通常に戻る」を送信します。 次に、デバイスステータスレジストリとピンステータスを確認します。 見つ... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは TC387でtlf35585を評価しようとしています! 回路はtlf35584で実行およびテストされていますが、tlf35584を分離してtlf35585を写真に導入しようとしています。   注意すべき点は、入力ピンと出力ピンはtlf35584から分離されていますが、それでも腐敗、SPI... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
拝啓   回路設計のCOUTがSPECよりも小さいのに突入電流が発生し、OCPとUVPが発生するのはなぜですか? 測定結果から、テストケース1の電圧レベルは4.08V(SS1ターンオン)に低下し、PMICの低電圧しきい値(4.5V)をトリガーする可能性があります。 C3793(1uF)を取り外すと、... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは 私のプロジェクトの1つで BTS71220-4ESA モジュールを購入 CAN 、SPIを使用してBTS71220-4ESAと通信するためのサンプルコードを共有してください。 Arduino unoのように BTS71220-4ESA または任意のライブラリコードに。   前もって感謝し... Show More
Translation_Bot
電源管理IC
付録:「AN_1802_PL52_1803_235257:パートII:THUMBのルール(ROT)と高速を備えたLLC計算機の使用LTspiceによる検証 LLCコンバータの正確なモード解析に基づく設計ルールにLLC計算機を適合させるためのガイド」、図45はLTspiceシミュレーションモデルの存在... Show More
Translation_Bot
電源管理IC

こんにちはチーム、

テープとリールの図面情報を確認したい。

対象部品はサイプレスのMB3771PFです。
この部分は廃止され CAN 情報が見つかりません。

おかげで、よろしく、

 

Translation_Bot
電源管理IC
こんにちは 私は TLE9263BQX ミッドレンジ+ SBCであることを知っています、 しかし、SBCと初期化関数を 'SBC_FAM_PROD_STAT''sbc_read_reg初期化すると、 私はここで何か間違っています、 SBCが「DCDC_SBC_FAMILY」であることを示すリターンを... Show More
YuTa_4942221
電源管理IC
いつもお世話になっております。 Gen3のCoolSETに関して、1点確認させてください。【確認事項】Gen3製品に関して、フィードバック構成は非絶縁構成でも問題ございませんでしょうか?Gen5に関しては、VERR端子があり、内蔵しているエラーアンプにつながっているため、非絶縁でも問題ない構成になっ... Show More
掲示板情報

電源管理IC

"以下の製品群を対象とした、電源管理についてのディスカッションフォーラムです。 OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ リニア OPTIREG™ スイッチャー DC-DCコンバーター AC-DCパワーコンバージョン 車載用コンベンショナルパワートレインIC ワイヤレス充電用IC 絶縁型産業用インターフェース 非接触型パワー&センシングIC ソリッドステートリレー 技術的な質問の投稿や、既存のコンテンツをお楽しみください。"