Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは。

カスタムWLC1115 PCBをデバッグしようとしています。 私が現在扱っている問題は、PCBが私の電話を充電しないことです。 PCBは片面で、コンポーネントが上部にあり、コイルが下部にあります。 オブジェクトが存在しない場合でも、PCBはQ推定を実行します。

VIN_V = 8984mV

NTC温度 = 25'C

金型温度 = 26'C

Qピーク:16

Q_MEAS:43

Qピーク:16

Q_MEAS:43

ここでの私の推測では、PCBの存在を検出しているということです。 コイルをPCBからわずかに持ち上げると、これを防ぐことができます。 ただし、電話をコイルの上に置くと、次のメッセージが表示されます。

VIN_V = 8984mV

NTC温度 = 25'C

金型温度 = 31'C

Qピーク:0

Q_MEAS:48

Qピーク:0

Q_MEAS:48

Qピーク:0

コイルを傾けてPCBから離すと、電話を充電できます。 ただし、WLC1115と私の電話の間に通信の問題があるようで、充電がオンとオフになっています。 次に、これらのメッセージの例をいくつか示します。

FOD_STAT
RX_Q_FACTOR = 60

Qピーク:0

Q_MEAS:48 Q_MEAS_MPA1:64

Qが閾値に近づいている
qscal = 45 q_max= 49 q_thres= 43

RX_REQ_REF_PWR = 24

RX_REQ_GUA_PWR = 10

VIN_V = 8984mV

NTC温度 = 25'C

金型温度 = 31'C

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASK = 失敗

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASK = ノイズ

ASKパス:1

ASKモード = VOLT_L

ASKパス・スイッチのPktタイムアウト

ASK = ノイズ

VIN_V = 8984mV

NTC温度 = 25'C

金型温度 = 31'C

ASKパス:0

ASKモード = VOLT_H

ASKパス・スイッチのPktタイムアウト

VIN_V = 8984mV

NTC温度 = 25'C

金型温度 = 31'C

ASKパス:3

ASKモード = CUR_L

ASKパス・スイッチのPktタイムアウト

Ttimer (CEP) 再試行 1

Q測定値は約46〜48で、Qピークは0〜1です。どんな助けでも大歓迎です。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Custom-PCB-Not-Charging-Device/td-p/644925

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@tsroga

複数の問題が疑われています。

1. リファレンス デザインから変更したため、FOD チューニングを行う必要があります。 電話がなくても、その検出と物体(物体としての外気の存在)は、FOD、つまり故障であることがわかります。 親切にこの「セクション3 FODパラメータのチューニング」を参照し、ここに私がそのセクションからコピーしたいくつかの重要な項目があります:

FODパラメータのチューニングは、WLCパワートランスミッタのリファレンスデザインを変更する場合に必要です。ザ
WLC パワー トランスミッタのリファレンス設計からの変更に従うと、FOD の再調整が必要になります。
1.設計に使用される送信機コイル
2.送信機コイルのシールドまたはパッケージの変更
3. コイルと界面の間隔(Z高さ)

2. 3.5mm(z高さ)を維持することをお勧めします、リファレンスデザインを参照してください、同じ目的のみのエンクロージャがあります。

 

FODチューニングガイドのリンクはこちらですので、推奨事項を参照して従うことができます。 - https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN234970_Foreign_object_detection_FOD_tuning_guide_for_wirele...

また、デザインの写真を共有して、詳細を理解することもできます。

 

さらに必要なサポートがある場合はお知らせください。 感謝。

 

よろしく

ハーディク

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Custom-PCB-Not-Charging-Device/m-p/646095

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@tsroga

 

インフィニオンテクニカルコミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

カスタムデザインでのみ問題を観察しているので、以下の項目に関する入力を理解して共有するのを手伝っていただけませんか。

1.インフィニオンのリファレンスデザインから派生したデザインがあるかどうか。 リファレンスデザインについてはWLC1115製品ページをご覧ください。

2. RXとTXの間にケースなどはありますか?

3.この問題はすべての電話で発生していますか、それとも特定の1つの電話でのみ発生していますか? その電話モデルはどれですか?

4.ひょっとして、EVBで同じ動作を再現できますか?

 

よろしく

ハーディク

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Custom-PCB-Not-Charging-Device/m-p/645346

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはBhalodia。

1.はい、回路レイアウトは、ESP8266などの追加の回路コンポーネントに対応するように変更されています。 回路のフットプリントを削減するために、コイルはメインPCBの裏側に取り付けられているため、独自のPCBを持たなくなりました。

2.はい、設計用のエンクロージャーがあります。 現在、プロトタイプ回路はまだテスト段階にあるため、エンクロージャーは現時点では使用されていません。

3.まだ他の電話でテストしていません。 私が使用した唯一の電話はグーグルピクセル7です。

4.EVBでこの問題をある程度再現することができました。 これは、コイルの下からPCBを取り外し、メインPCBにできるだけ近づけて取り付けることによって行われました。 EVB のデバッグ コンソールには、カスタム PCB の場合と同様のメッセージが表示されました。

FODのチューニングに関するドキュメントも読みました。 カスタムPCBに対してこれを行う必要がありますか?

 

よろしく

トム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Custom-PCB-Not-Charging-Device/m-p/645583

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@tsroga

複数の問題が疑われています。

1. リファレンス デザインから変更したため、FOD チューニングを行う必要があります。 電話がなくても、その検出と物体(物体としての外気の存在)は、FOD、つまり故障であることがわかります。 親切にこの「セクション3 FODパラメータのチューニング」を参照し、ここに私がそのセクションからコピーしたいくつかの重要な項目があります:

FODパラメータのチューニングは、WLCパワートランスミッタのリファレンスデザインを変更する場合に必要です。ザ
WLC パワー トランスミッタのリファレンス設計からの変更に従うと、FOD の再調整が必要になります。
1.設計に使用される送信機コイル
2.送信機コイルのシールドまたはパッケージの変更
3. コイルと界面の間隔(Z高さ)

2. 3.5mm(z高さ)を維持することをお勧めします、リファレンスデザインを参照してください、同じ目的のみのエンクロージャがあります。

 

FODチューニングガイドのリンクはこちらですので、推奨事項を参照して従うことができます。 - https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN234970_Foreign_object_detection_FOD_tuning_guide_for_wirele...

また、デザインの写真を共有して、詳細を理解することもできます。

 

さらに必要なサポートがある場合はお知らせください。 感謝。

 

よろしく

ハーディク

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Custom-PCB-Not-Charging-Device/m-p/646095

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@tsroga

投稿されたクエリとの共有された解決策はあなたを助けたかもしれないと私は信じています。 今のところスレッドは閉じていますが、さらにサポートが必要な場合は、遠慮なく新しいスレッドに連絡してください。

インフィニオンのテクニカルコミュニティにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。

よろしく
ハーディク

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Custom-PCB-Not-Charging-Device/m-p/653656

0 件の賞賛