TDA38812XUMA1 Voutの問題

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
TDA38812XUMA1 I2Cを使用してピン EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD 値を変換しますが、Vout電圧を変更することは可能ですか?例:I2C DAC変換

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TDA38812XUMA1-Vout-issue/td-p/665277

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@ymye

インフィニオンコミュニティに貢献していただきありがとうございます。

TDA38812XUMA1はアナログEVAL_NLM0011_DC_REEVAL_NLM0011_DC_RE電圧レギュレータです。

出力電圧は、 EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD ピンの外付け分圧器を使用して変更できます。 内部リファレンスは0.6Vです。

26ページを参照してください -12.5出力電圧プログラミング TDA38812データシートの 

Nishanth_1-1703230391714.png

よろしく

ニシャンス

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TDA38812XUMA1-Vout-issue/m-p/665469

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@ymye

インフィニオンコミュニティに貢献していただきありがとうございます。

TDA38812XUMA1はアナログEVAL_NLM0011_DC_REEVAL_NLM0011_DC_RE電圧レギュレータです。

出力電圧は、 EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD ピンの外付け分圧器を使用して変更できます。 内部リファレンスは0.6Vです。

26ページを参照してください -12.5出力電圧プログラミング TDA38812データシートの 

Nishanth_1-1703230391714.png

よろしく

ニシャンス

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TDA38812XUMA1-Vout-issue/m-p/665469

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

おかげで、voutは抵抗を使用して設定できることを理解しています。

DAC値を使用して、 EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD ピンを介して0.6Vを比較し、Vout電圧を変更できますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TDA38812XUMA1-Vout-issue/m-p/665508

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@ymye

ユースケースを理解するために回路図を共有してもらえますか?

よろしく

ニシャンス

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TDA38812XUMA1-Vout-issue/m-p/670538

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

アーキテクチャ計画、回路図はまだありません、ありがとう。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TDA38812XUMA1-Vout-issue/m-p/670542

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@ymye


このTDA38825は、SS/VREFピンを使用して外部リファレンス電圧をサポートします。 いいえの場合
外部電圧はSS/VREFピンで検出され、デバイスは内部リファレンス電圧(0.6V)を使用します。 このとき、
SS/VREFとRGNDの間に外部リファレンス電圧が接続され、出力電圧のリファレンスとして EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7 されます。
フィードバック(EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD)電圧は、この外部電圧信号に従います。
TDA38825データシートの17ページ「11.7電圧トラッキングと外部リファレンス」を参照してください。


よろしく
ヴィシュヌ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TDA38812XUMA1-Vout-issue/m-p/670917

0 件の賞賛