Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

温度が異なり、負荷電流が同じノーマルモードでのSBC TLE9274QX VCC2の詳細な電圧変動曲線が必要です。

VCC2に関するデータシートのデータは、私や私の顧客が抱く質問に答えることはできません。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/SBC-TLE9274QX-VCC2-in-normal-mode-with-the-different-temperatures-and-the-same/td-p/672278

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

はい、関係するチームに依頼することで、このデータを生成することは可能です。 ただし、このプラットフォームでは共有できません。 ケース管理システムでケースを作成してください、これには関係するチームもループする必要があります。

ケースを提起するには、インフィニオンのWebサイトにアクセスし、「サポート」セクションに移動してください。そこから、新しいサポートケースを作成し、クエリに関連する必要な詳細を提供できます。この6EDL_SPI_LINKに従って、ケース https://mycases.infineon.com/ を作成できます

ご理解いただきありがとうございます。

 

よろしくお願いいたします

アルバブ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/SBC-TLE9274QX-VCC2-in-normal-mode-with-the-different-temperatures-and-the-same/m-p/673181

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

クエリをありがとう。 異なる温度下での同じIcc2の電圧変動Vcc2の専用曲線はありません。 ただし、アプリケーションやユースケースに応じて、異なるポータルで同じことを要求できます。

したがって、この曲線のアプリケーションとユースケースについて言及してください。 また、生産・流通データに問題ないのか、コメントをお願いします。

ご理解いただきありがとうございます。

 

よろしくお願いいたします

アルバブ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/SBC-TLE9274QX-VCC2-in-normal-mode-with-the-different-temperatures-and-the-same/m-p/672855

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

わかりました!

VCC 5V 電源 外部ミラー位置として、SBC TLE9274QX VCC2を使用します。EVAL_PASCO2_SENSORPOWER_DRILL2GO次に、他のアナログ入力を使用して、外部ミラーの位置をメモリとして読み取ることができます。 次にミラーが移動するときに、このメモリ値をタージ値として使用して、同じ位置で停止できます。 この関数を蜃光体位置記憶機能と呼ぶ。

ご存じのとおり、次にミラーが戻る位置が発生するかどうかは、SBC VCC2の電圧が異なる温度で正確であるかどうかに大きく依存します。 データシートの4.9V~5.1Vは大きな偏差です。

したがって、異なる温度TLE9274QX同じ負荷電流(10mA、50mA)で通常モードでのSBCVCC2の電圧変動曲線を取得したいと思います。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/SBC-TLE9274QX-VCC2-in-normal-mode-with-the-different-temperatures-and-the-same/m-p/672905

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

はい、関係するチームに依頼することで、このデータを生成することは可能です。 ただし、このプラットフォームでは共有できません。 ケース管理システムでケースを作成してください、これには関係するチームもループする必要があります。

ケースを提起するには、インフィニオンのWebサイトにアクセスし、「サポート」セクションに移動してください。そこから、新しいサポートケースを作成し、クエリに関連する必要な詳細を提供できます。この6EDL_SPI_LINKに従って、ケース https://mycases.infineon.com/ を作成できます

ご理解いただきありがとうございます。

 

よろしくお願いいたします

アルバブ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/SBC-TLE9274QX-VCC2-in-normal-mode-with-the-different-temperatures-and-the-same/m-p/673181

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

テクニカルサポートケースを作成しましたが、ケース番号はIFX-240110-1193482です。

早急に結論を出したい。

THSです!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/SBC-TLE9274QX-VCC2-in-normal-mode-with-the-different-temperatures-and-the-same/m-p/673500

0 件の賞賛