REFWLCTX15WC1突入保護なし(WLC1115リファレンスボード)

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

WLC1115に基づいた設計を行っており、リファレンスボードを出発点として使用しています。 ボードが USB PDのシンク突入規則に準拠していないように見えることに気づきましたか? Vbusには58uFの静電容量があり、USB標準の最大値である10uFをはるかに上回っています(添付を参照)。 WLC1115設計ガイドライン(およびデータシートの回路図)では、内蔵のNFETピンを使用してVbus FETを駆動し、この問題を回避することが推奨されています。 なぜリファレンスボードはこれを行わないのですか? これにより、配布するデフォルトのファームウェアも非準拠になり、コンパイル時の変更が必要になりますか? ワイヤレス構成ツールにこの設定が表示されません。

リファレンスボードが実装していないように見えるWLC1115ガイダンスは 、https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN235387_-_Hardware_design_guidelines_for_WLC_transmitter-Ap...のセクション2.3.5です。

感謝。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/No-inrush-protection-on-REFWLCTX15WC1-WLC1115-reference-board/td-p/485614

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @jpottaway

FETは、追加のコストと損失をもたらします。したがって、統合されていません。ただし、当社のシリコンはPDに準拠しており、突入保護機能を備えているため、設計ガイドラインでこれについて注記しました。突入保護 CAN 要件に応じて追加機能として追加できます。

よろしく
カナハイヤ

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @jpottaway

外部クロック電力制御を処理するために、NFETゲート駆動ピンが再利用されました。 現在のファームウェアでは、一度に1つの機能 CAN のみです。

したがって、ピンを使用して突入MOSFETを制御する場合は、コンパイル時間を調整する必要があります。

よろしく
カナハイヤ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ありがとうカナハイヤ。しかし、主な質問に対して、WCL1115リファレンスボードが USB PD突入規則に準拠していないのはなぜですか? それは USB-C Qi充電器の基本的な要件のようですか?

仕様は次のように述べています。

 

 

The maximum load (CRPB) that can be placed at the downstream end of a cable is 10 μF in parallel with 44 Ω. The 10 μF capacitance represents any bypass capacitor directly connected across the VBUS lines in the function plus any capacitive effects visible through the regulator in the device. The 44 Ω resistance represents one unit load of current drawn by the device during connect.

If more bypass capacitance is required in the device, then the device must incorporate some form of VBUS surge current limiting, such that it matches the characteristics of the above load.

 

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @jpottaway

FETは、追加のコストと損失をもたらします。したがって、統合されていません。ただし、当社のシリコンはPDに準拠しており、突入保護機能を備えているため、設計ガイドラインでこれについて注記しました。突入保護 CAN 要件に応じて追加機能として追加できます。

よろしく
カナハイヤ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

カナハイヤの返信ありがとうございます。 では、WLC1115がNFETを介したPD準拠の実装をサポートしていることを確認するだけですが、REFボード自体は必ずしもPD準拠の突入ではありませんか?

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@jpottaway

はい、あなたは正しくそれに気づきましたWLC1115 は、NFET による PD 準拠の実装をサポートしています。この機能は CAN 要件に応じて統合できます。

よろしく
カナハイヤ

0 件の賞賛