Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

IR38060評価ボードで実験しているときに、PowIRCenterがIOUTとPOUTの両方の値を読み取ることがわかりました。 報告される値は、本来の 10 倍以上です。 電子負荷を使用しています。 1Aにプログラムすると、13.125Aを読み戻します。単純に値を10で割っても、報告される電流が実際に入力電流でない限り、1.3Aも正しくないように思えます。 そうですか。

これは既知のバグですか? それに対する修正はありますか?

感謝。

0 件の賞賛
8 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@matus

インフィニオンコミュニティに貢献していただきありがとうございます。

  1. これらの誤ったテレメトリ値が原因で起動時の問題が発生していますか?
  2. GUI でステータス ウィンドウのスクリーン ショットを共有します。
  3. 誤った値を示すPowIRCenterGUIのスクリーンショットを共有します。

よろしく

ニシャンス

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Nishanth

起動の問題はありませんが、負荷を 1 A 以上に増やすと、レギュレーターがシャットダウンしているようです。 具体的に何が起こるかはまだ調べていませんが、出力電圧が下がり、IOUT_OC_FAULTが上がります。 以下の最後のステータスウィンドウを参照してください。

1A load1A load1A負1A load1A load荷 1A2A load2A load負荷 2A負荷

感謝
/ミハイル ・

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@matus

以下に示すように、パーツの構成ファイルとPowIRCenterのレジスタマップのスクリーンショットを共有してください。

Nishanth_0-1699291082747.png

よろしく

ニシャンス

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Nishanth

以下をご覧ください。 既定の構成に変更を加えていないことに注意してください。 これは、評価ボードの電源を入れた後の様子です。

感謝
/ミハイル ・

matus_0-1699302431021.png

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

そして、これはすべてのレジスタを読み取った後です。

matus_1-1699302826317.png

 

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Nishanth

添付のものをご覧ください。

よろしく
/ミハイル ・

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@matus

負荷電流を0からIOUT_OC_FAULT点まで100mA刻みでスケーリングし、GUIで読み取っているテレメトリ値を共有します。

よろしく

ニシャンス

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Nishanth

結果は次のとおりです。


100 mA - 1.625 A
200 mA - 2.750 A
300 mA - 4.000 A
400 mA - 5.313 A
500 mA - 6.750 A
600 mA - 8.000 A - IOUT_OC_WARNING
700 mA - 9.438 A - IOUT_OC_WARNING
800 mA - 10.688 A - IOUT_OC_WARNING
900 mA - 12.000 A - IOUT_OC_WARNING
1.0 A - 13.313 A - IOUT_OC_WARNING
1.1 A - 14.750 A - IOUT_OC_WARNING
1.2 A - 16.000 A - IOUT_OC_WARNING
1.3 A - 17.688 A - IOUT_OC_WARNING
1.4 A - IOUT_OC_FAULT

解決策が見つかることを期待していますか? 設計で別の部品を使用する必要があるかどうかをすぐに決定する必要があります。

感謝
/ミハイル ・

0 件の賞賛