Mid-rang+sbc TLE926X3BQV33の電圧レギュレータ1(vcc1)に関するお問い合わせ

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TLE9263BQV33の電圧レギュレータ1(VCC1)、特にボディコントロールモジュール(BMC)ボードに関連して問い合わせるために手紙を書いています。

 

TLE9263BQV33データシートの42ページには、VCC1には低電力モードレギュレータ(VCC1,out71)があり、小負荷のSBC STOPモードでは精度が低く動作することが示されています。 さらに、負荷電流の増加に伴って最適な動的負荷動作をサポートするために、高電力モード・レギュレータも作動していることにも注意してください。

 

これに関していくつか質問があります。

 

  1. VCC1の内部構造は2つのレギュレータを内蔵しており、1つは低消費電流で出力精度が低く、もう1つは消費電流が大きく精度が高いということですか?

 

  1. BMCボードで使用されているRFモジュールのピーク消費電流がSBCストップモードでパルス形式で最大15mAであることを考えると、VCC1出力はこの負荷を動的に供給し、低電力モードと高電力モードの間を遷移させることができますか?

 

  1. データシートには、高電力モードでのVCC1の標準消費電流は約2.9mAと規定されています。 この消費電流は出力負荷電流に関係なく一定ですか? それとも、レギュレータの消費電流は負荷電流によって変化しますか? 負荷電流とレギュレータの消費電流に関係がある場合、これを説明するための図または式を提供していただけますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/Inquiry-about-voltage-regulator-1-vcc1-of-Mid-rang-sbc-TLE926X3BQV33/td-p/643445

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはモスタファ、

添付のケース番号で回答しています。

ケース番号 - IFX-231119-1137016

感謝

モハンN

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/Inquiry-about-voltage-regulator-1-vcc1-of-Mid-rang-sbc-TLE926X3BQV33/m-p/647476

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはモスタファ、

問題のトラブルシューティングを改善するために、SBCと統合されたBMCボードのユースケースについて言及してください。 または、可能であれば、回路図を共有していただけませんか。 また、VCC1の内部構造を内部で確認させていただき、折り返しご連絡いたします。

 

よろしくお願いいたします

アルバブ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/Inquiry-about-voltage-regulator-1-vcc1-of-Mid-rang-sbc-TLE926X3BQV33/m-p/643450

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはモスタファ、

添付のケース番号で回答しています。

ケース番号 - IFX-231119-1137016

感謝

モハンN

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/Inquiry-about-voltage-regulator-1-vcc1-of-Mid-rang-sbc-TLE926X3BQV33/m-p/647476

0 件の賞賛