ICE2HS01に基づくDC DCコンバータ

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、LLCコントローラーを使用してDCDCコンバーターを設計しICE2HS01ようとしています。

300w Infineneonの設計に基づいて、72 V DC入力のVins抵抗とCr、Lr、Lmの値を変更しました。

組み立て後、12Vが得られますが、電圧は9〜10アンペア後に低下します。

私たちが観察したもう1つの問題は、4.7アンペアから5.6アンペアの間の特定の負荷電流で、出力に電圧グリッチが発生することです。

この範囲を超えると、電圧は安定します。

この問題の両方の根本的な原因を提案できますか?

ありがとうございました。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/DC-DC-converter-based-on-ICE2HS01/td-p/655046

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはスニル、

300Wリファレンスボードは400V入力電圧用に設計されていると思います。 共振パラメータに加えて、補償抵抗と検出抵抗の設計/調整も主要な要件です。 フィードバック設計                           https://community.infineon.com/t5/Power-Management-ICs/I-am-trying-to-design-SMPS-using-ICE1HS01G-1-... については、以下のスレッドを参照してください

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/DC-DC-converter-based-on-ICE2HS01/m-p/656429

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@sunil1

出力電圧は、スイッチング周波数を調整することによって安定化されます。 出力電圧のレギュレーションは、フォトカプラのコレクタに流れる電流を制御することによって実現されます。 コンデンサを流れる最大電流は、コレクタがグランドにプルダウンされたときに達成されます。 FREQピンの等価抵抗である抵抗RregとRFMINによって、負荷およびライン・レギュレーション時の最大スイッチング周波数が決まります。

LOADピンに接続されている抵抗とFREQを調整します

感謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/DC-DC-converter-based-on-ICE2HS01/m-p/659000

0 件の賞賛