2EDB8259Fが機能しない

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは 私はプロジェクト2で2EDB8259Fを使用してHブリッジ EVAL_100W_DRIVE_CFD2 ています。入力ロジック側に5V、出力側に12Vが供給されており、この製品コードではUVLOは8Vです。何らかのテスト上の理由で、INAとINBを2つのPWM信号で EVAL_100W_DRIVE_CFD2 する必要がありますが、1つは3.3Vロジックレベル、もう1つは5Vロジックレベルです。この状態では、ピン OUTA および OUTB に出力がありません。それで、私の質問は簡単です、ロジックレベルが異なる電圧であるため、チップはロックされていますか?他に理由は見当たらず、現在負荷が切断されているため、OUTA/BピンとGNDA/Bピンがフローティングしています。感謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/2EDB8259F-not-working/td-p/673988

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

インフィニオンコミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

以下のコメントをお寄せください。

1) PWMのパルス幅がtpwより大きくないか? そうでない場合は、 TESTBOARD_150PC_OUT ピンに出力パルスはありません。

Abhilash_P_0-1705561908841.pngAbhilash_P_1-1705561924386.png

2) INピンとDISABLEピンに供給される波形を共有していただけますか?

3)また、PWM波形で次の仕様が続いているかどうかを確認してください。

Abhilash_P_2-1705562094943.png

 

よろしく
アビラッシュP

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/2EDB8259F-not-working/m-p/678870

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

インフィニオンコミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

以下のコメントをお寄せください。

1) PWMのパルス幅がtpwより大きくないか? そうでない場合は、 TESTBOARD_150PC_OUT ピンに出力パルスはありません。

Abhilash_P_0-1705561908841.pngAbhilash_P_1-1705561924386.png

2) INピンとDISABLEピンに供給される波形を共有していただけますか?

3)また、PWM波形で次の仕様が続いているかどうかを確認してください。

Abhilash_P_2-1705562094943.png

 

よろしく
アビラッシュP

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/2EDB8259F-not-working/m-p/678870

0 件の賞賛