Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

PFCステージを前面に設けた交流三相誘導モータドライバを開発しています。 基本的には「EVAL_2.5KW_CCM_4PIN」をコピーしました。 軽微な変更を伴うPFCステージ用。 以下の回路図と添付のPDFファイルを参照してください。

PFC Schematics.GIF

非絶縁型ゲートドライバ(1EDN7550)と10mRの電流検出抵抗、および最大負荷6Aの350VDCバスを使用しています。お客様の施設でベータテスト用のプロトタイプが5台あり、最近まですべて正常に機能しています。 そのうちの1台は昨日、PFCステージで甚大な損傷と燃え尽きて戻ってきました。 10mRの電流検出抵抗は完全に蒸発し、D5、D9、およびQ3はすべて短絡し、検出抵抗のビアとシャーシの間にアーク放電の大きな兆候があります(シャーシはPEに接続され、ボードの底面までの距離は7mmです)。 また、R110(Vsens第1抵抗)が焼かれます。何が悪かったのか、そしてデザインを改善する方法を理解するのを手伝っていただけませんか? どんな提案でも大歓迎です。

ご清聴ありがとうございました

ラミン・ファルディ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/td-p/650409

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

ほとんどの直列部品は、MOSFETの故障の影響で入力電流が大きいために故障しています。

  • 電力定格はリファレンスボードEVAL_2.5KW_CCM4PINと同様です。 検出抵抗は5mRにする必要があります。
  • 使用されるゲート・ドライバは、リファレンスで使用されるドライバと比較して、ソース電流とシンク電流が小さくなっています。

ゲートドライバと検出抵抗は、主にMOSFETの故障の原因です。 また、MOSFETの温度上昇やインダクタの飽和なども考えられます。

これに対処するには、検出抵抗とドライバを変更してください。 動作中にMOSFETとインダクタの温度を確認してください。 温度が制限内であることを確認してください。

 

よろしく

グルプラサドA

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/m-p/652800

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

ほとんどの直列部品は、MOSFETの故障の影響で入力電流が大きいために故障しています。

  • 電力定格はリファレンスボードEVAL_2.5KW_CCM4PINと同様です。 検出抵抗は5mRにする必要があります。
  • 使用されるゲート・ドライバは、リファレンスで使用されるドライバと比較して、ソース電流とシンク電流が小さくなっています。

ゲートドライバと検出抵抗は、主にMOSFETの故障の原因です。 また、MOSFETの温度上昇やインダクタの飽和なども考えられます。

これに対処するには、検出抵抗とドライバを変更してください。 動作中にMOSFETとインダクタの温度を確認してください。 温度が制限内であることを確認してください。

 

よろしく

グルプラサドA

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/m-p/652800

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
迅速な対応をありがとうございました。 検出抵抗とゲートドライバは、評価ボードに応じて変更します。 ただし、ゲートドライバに関しては、絶縁されたDC電圧は搭載されていません。 ゲートドライバのVCCは、非絶縁型オフライン降圧コンバータによって230V ACから供給されます。 この事実が何か問題を引き起こす可能性があると思いますか?

よろしく/ラミン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/m-p/653387

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Rafa

通常、問題は発生しません。 降圧コンバータの電圧が制限内にあり、接地接続が適切であることを確認してください。

よろしく

グルプラサドA

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/m-p/654900

0 件の賞賛