Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電源管理芯片 論壇討論

Translation_Bot
電源管理芯片
我將引腳 48 FO3/TEST 連接到 GND 以進入開發模式。 上電後,VCC1和VCC2始終處於開啟狀態(5V),但RO始終為低電位。 腳位 32 RO 連接到 MCU 的重設引腳,無需任何上拉。 Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
嗨英飛凌 我們的專案中使用了TLF35584VVS1,現在有一個問題,下圖是我們的設計電路 我們注意到預升壓電路啟動波形異常,請參考下圖   紅線是VS腳的電壓,問題是:為什麼電壓振盪了30ms左右然後穩定了,你能幫我嗎? 這樣正常嗎? Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
你好, 我用 WLC1115 無線發射器晶片製作了一個定制板。 我不確定發生了什麼,但晶片上的 VDDD 引腳產生 1.8V,而不是典型的 5V。 會不會是內部有東西短路了? 我還發現 WLC 晶片隨著時間的推移變得非常熱。 我的原理圖看起來像是參考設計。   任何幫助或提示將不勝感激。 Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
對於COT類型的POL,如何計算對應的控制FET的導通時間(TON)? Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
我想調整IR11662S的最小導通時間,但我只能找到關於RMOT的信息,5kΩ為240ns,75kΩ為3us。 您能告訴我Minimum on time和RMOT的圖表,或是Minimum on time的計算公式嗎?     Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
該應用是開環 LLC。 在 XDPP1100 GUI 中,我將 FREQUENCY_SWITCH 設定為 1100kHz,將 MAX_DUTY 設定為 90%,但 READ_DUTY 設定為 92%。 可能的原因有哪些? Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
你有 Vin=48~54V 應用(AI 板)的 POL 嗎? #POL Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
我在英飛凌網站上查看了 PoL 部分。 最後我找到了符合我設計要求的TDA38825和TDA38826(輸出:1V,15A)。 但我不確定TDATDA38825和TDA38826之間有什麼不同的功能?   最好的問候 布拉德利-彼得 Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
我正在嘗試獨立運行 PMIC,然後再將其連接到處理器,我不知道芯片 TLF35584 發生了什麼事。 電源電壓(VST)很好,我給了足夠的電壓(2.3~2.4V)進行啟用(ENA)和喚醒(WAK),因為它說 35584 數據表中的上限是 2V,並且我給了 5V 給 mp 來阻止監視器。 我從預調節器... Show More
Jonast
電源管理芯片
TDA38806
solved msg Solved

Vin=12V, Vout=1V. Could you know why do TDA38806 turn on Vout has a little bit overshoot?

討論板資訊

電源管理芯片

與電源管理相關的討論區,涵蓋以下產品類別: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 線性產品OPTIREG™ 交換器DC-DC 轉換器交流-直流電源轉換汽車傳統動力系統芯片無線充電芯片隔離式工業接口非接觸式電源和傳感向芯片固態繼電器發布您的技術問題或瀏覽現有內容!