Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電源管理芯片 論壇討論

Translation_Bot
電源管理芯片

嗨,我想要開發一套適用於有源天線 100 引腳的直流電壓控制系統,分別精確地實現每個引腳的不同電壓控制。 有沒有設計的建議?

Translation_Bot
電源管理芯片
TLF11251
solved msg Solved

如何计法 TLF11251 的功耗与温升

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF11251/td-p/469684

Translation_Bot
電源管理芯片
親愛的大家,   我們正在設計AC/DC轉換器併計劃使用“ICE3PCS01GXUMA1”或“ICE3PCS03G”。我們CAN 將開關頻率設置為 250 Khz 嗎? 如果我們 CAN ,我們需要跟踪什麼?或納入我們的設計?.. 問候, 痛苦smartconx_target@Q!w2e3r4t5y... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
大家好, 我們透過在穩態下透過 PMBus 改變過壓設定值來確認保護功能的工作。 所以我有一個問題。 請告訴我如何在穩定狀態下透過 PMBus 不改變過壓設定值來實際操作過壓。 最好的問候,女士smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Mana... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
Dear experts, Is it possible to get the simulation file about XDPS2201,I would like to see the effect on Cr when I change Cr's value  smartconx_targe... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
TLE9263-3BQX目前客戶做電壓跌落試驗,在Vs欠壓時會造成Vcc1欠壓保護,導致MCU重啟,FO1一直有持續高電平輸出。但進入保護狀態之後,在故障解除或產品重新上電的情況下,SBC是鎖死的狀態,必須要把Test腳接地才能恢復工作。也請幫忙看一下具體如何配置才能讓SBC故障消失自動恢復工作,例... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
LLC控制器
solved msg Solved
大家好,我寫信是為了詢問 LLC 控制器對我們系統的具體要求。我們目前在半橋 LLC 配置中使用 UCC25660,固定輸入電壓為 360VDC,輸出電壓為 600VDC。變壓器次級繞組的電容估計在1nF至2nF的範圍。假設變壓器比為 1:4,此電容會反映在初級側,放大 N^2 倍(16 倍)。在這... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
我是 PowIR Build 工具的新手,我需要了解如何設定 IRPS5401 的輸出電壓,當我創建新設備時,我已經根據我的要求完成了所需的配置,並且我擁有所有輸入電壓、輸出電壓等。SWA 、SWB、SWC、SWD、LDO 我建立了一個pcd 文件,但我希望將所需的輸出寫入暫存器而不是OTP 。 在... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
大家好 , 我想在我的一個專案中使用IRPS5401 PMIC ,以獲得不同電壓的多個輸出軌。 IRPS5401 PMIC 可用的輸入電源僅為5V ,但根據其數據表, V 電源引腳需要6V-14V ,有什麼辦法可以只給它5V並有效運行 IC,或者如果我將其置於 NC 狀態會怎樣? ? 希望得到一些真... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
你好 <我會再發文修正mt TYPO,抱歉。>   客戶打算在下一個型號中使用 BTS428L2。 客戶想要估計 BTS428L2 在 Tc=60 ℃ 時的額定負載電流(不是 85 攝氏度) 在 BTS428L2 的資料表中,Tc=85 ℃ 時 ILoad=5,8A(MIN)。 客戶讓外殼溫度為60... Show More
討論板資訊

電源管理芯片

與電源管理相關的討論區,涵蓋以下產品類別: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 線性產品OPTIREG™ 交換器DC-DC 轉換器交流-直流電源轉換汽車傳統動力系統芯片無線充電芯片隔離式工業接口非接觸式電源和傳感向芯片固態繼電器發布您的技術問題或瀏覽現有內容!