ICL8810 負載調節問題

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我在ICL8810上設計並開發了一個24V 3A CV電源板。

設計要求是

1)輸入 100 至 300 伏特交流電

2) 輸出

3) > PF

4) 總損失率低於 10%

5) 效率 > 90%

6)負載和線路調節 < 3%

我正在分享原理圖。

打開電源時,電壓計讀取 24.045V-230V 輸入-無負載

在將負載設置為 100 毫安時,輸出為 23.96V

在 200mA 上,其 22.93V,然後右高達 1.2 伏特的 22.9V

在 1.2A 以上,輸出停止下降。

在 1.7A 其 18 伏特

在 2.0A 其 9V

我已經檢查了一切,但無法找到原因。

變壓器如下

PQ2620 自動曝光

接腳 3-1 主要 40 公噸

引腳 12-7 次要 8 噸

引腳 6-4 輔助 5 噸

我直接使用了 TL431 的輔助輸出,其餘一切都按照 ICL8810 評估板指南使用。

將尋求幫助以了解負載調節問題和診斷和糾正方法。

線路圖已貼附。

謝謝

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@cirkit

對於上述輸入規格,我們使用了 LED 控制器 lCL88xx 的「設計計算工具」。我們注意到,透過該工具計算出的 DCR 範圍從 0.5 到 0.7 的電感不是 260uH。基於DCR 的N 計算請參考ICL88xx 反激式設計指南的3.1 變壓器設計部分。佔空比直接影響反射電壓以及次級和初級側電流的大小。效率將隨著反射電壓的增加而增加。根據您的原理圖,緩衝器電容似乎更高。您CAN透過保持 dv/dt 來降低緩衝器電容來提高效率。REF_ICL8810_LED_43W_BM 的最低典型可實現效率為 91%。對於過載問題,我們會盡快回覆您。

問候,金
海屋

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Hi @cirkit

請分享以下提到的波形,以便進一步分析

i) 光耦合器輸入端的電壓

ii)帶普通探棒的 CS 引腳電壓

iii) 直流匯流排電壓 (含普通探棒)

iv)帶電流探針的輸入電流。

v) 輸出電壓和輸出電流波形

vi)來自 ZCD 引腳 & VCC 引腳問候的伏爾特波,金海亞


 

 

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 K_ 庫馬爾先生

我能夠成功啟動董事會。 我不得不將一次側電感增加到 430UH(沒有與 260 -400UH 之間的任何值工作)將 ZCD 電阻&降低到 20K。 目前該板CAN推動高達 90W 的直流功率,效率為 87%,THD 為 8%。我想進一步提高效率(在 24V 2A 時,它實現了 89% 的最大效率),原理圖已在上一篇文章中共享。

想了解為什麼電路無法與 260uH 的 TOOL 計算電感一起工作。

我們可採取哪些措施進一步提高效率?

24V 4A ICL8810 SMPS 的典型可實現效率是多少。

動態負載測試中存在 1V 的過衝。 即當負載從 3.5A 轉到 0A 時。(負載突然刪除)。 如何最大限度地減少這種過衝?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@cirkit

對於上述輸入規格,我們使用了 LED 控制器 lCL88xx 的「設計計算工具」。我們注意到,透過該工具計算出的 DCR 範圍從 0.5 到 0.7 的電感不是 260uH。基於DCR 的N 計算請參考ICL88xx 反激式設計指南的3.1 變壓器設計部分。佔空比直接影響反射電壓以及次級和初級側電流的大小。效率將隨著反射電壓的增加而增加。根據您的原理圖,緩衝器電容似乎更高。您CAN透過保持 dv/dt 來降低緩衝器電容來提高效率。REF_ICL8810_LED_43W_BM 的最低典型可實現效率為 91%。對於過載問題,我們會盡快回覆您。

問候,金
海屋

0