Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電機控制芯片 論壇討論

Translation_Bot
電機控制芯片
我使用IMC101T-T038作為風扇應用,當使用uart控制方法並從MCEdesigner運行馬達時,速度不會波動。 但是,當使用 VSP 模式時,速度會呈現正弦振盪,VSP 接腳上的電壓恆定且不會波動。 RPM 變化非常高,範圍為 100-130,在所附視訊變化中觀察到為 1100 到 1220... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
大家早安,我想向您尋求有關 FieldOrientedControl 馬達控制的協助,使用 Matlab 和 Embedder Coder 套件。我開始使用微控制器 TLE987,我透過 F 控制存取暫存器並進行 V 的基本計算。我的範例僅適用於三相低功率馬達 [30 瓦]。 我看過能夠使用 Mat... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
引腳問題
solved msg Solved
您好,我正在使用TLE9879 Arduino 屏蔽,我正在運行簡單的單電機運行程序,並且電機運行完美,但是當我檢查時,我看到MISO 和其他一些引腳與GND 短路,當移除屏蔽時,則沒有短路。 那麼,我的主機板有問題嗎? Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
依照我的理解我的1~3配置了tpchg,tpdchg以及Ichg和tdon,tdoff 如果修改Ichg是能夠改變Trise的時間 現在出現的問題是: 1. 我讀Tdon_off暫存器沒有數據 2. 修改PWM_ICHG暫存器,示波器抓到的Vgs並沒有因此改變 因此我想了解下,我透過SPI操作暫存... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
BTN7030/IFX007T具有電流檢測輸出(ISpin),但精度較低,因此需外接電流檢測電阻和電流檢測放大器電路,如附圖(Figure1.png)所示。 1)是否可以如圖所示在外部添加一個低電阻用於電流檢測? 2)如果可以的話,請告訴我注意事項。 例如:・當IN和GND之間的電壓為高電位時,必須... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
(用英語講)請參閱所附文件。圖 1——我對這個電路有疑問。圖2-- 我假設圖中所示的訊號應用於 DIR 和 PWM。我的問題:請告訴我在 PWM=H 中間切換 DIR 時,圖 3-A 和圖 3-B 中 OUT1 和 OUT2 的輸出波形哪一個是正確的?圖3-A是當DIR訊號改變時,OUT1和OUT2... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
嗨, 我對 IMC 控制器的弱磁設定感到困惑。 似乎有兩種不同的設定會影響弱磁控制器。 1. 在解決方案設計器設定->馬達控製配置>控制調節器中,存在弱磁電流限制以及應激活弱磁的調製閾值。 2. 馬達控製配置>FOC 和逆變器設定中,有SVPWM 過調變啟用/停用設定。 這兩個設定如何協同工作? 換... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
我之前使用過MCE Wizard和MCE Designer,並根據MCE Wizard的參數調整了我的BLDC馬達(板:eval-m1-cm610n3和imc101t-038)。 現在我們需要使用快閃記憶體功能,因此我們必須將我們的專案轉移到imotion解決方案設計器。 我在解決方案設計器中創建了... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
iMOTION Solution Designer 示波器出現問題。 我的專案保存在C盤的documents資料夾中。 我能夠對參考設計套件 ( REF-MHA50WIMI111T ) 進行編程並運行電機,但示波器功能可能無法正常工作。 我正在使用最新的軟體imotionsolutiondesign... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
(日文)你好。我有關於 IFX9201SG/TLE9201SG 的問題。是否可以輸入 DUTY100% HIGH PWM 訊號?問題背景IFX9201/TLE9201 具有內部電荷泵電路。具有內建電荷泵的典型馬達驅動器 IC 不允許 100% 佔空比。我想知道 IFX9201SG/TLE9201SG... Show More
討論板資訊

電機控制芯片

本論壇討論電機控制芯片相關話題-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等