Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

電機控制芯片 論壇討論

Translation_Bot
電機控制芯片
你好親愛的社區! 我正在尋找一種至少具有前一個組件規格的組件! 重要的是它是引腳兼容且可用的。 已經有一個帖子了,但不幸的是,它對我沒有幫助... 它涉及過時的組件:SO28 中的 BTS7740G / BTM7740G 預先感謝您並致以最誠摯的問候! Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
我正在使用 IFX007T 和較舊的 BTN/BTS7960 的組合(後者在SP4X_DEV_KIT TDA5235_868_5_BOARD上,前者用於定制設計的 PCB)。 我的工作遠低於其實際電流限制,並使用它們運行非常急劇的尖峰波形(增加的電流浪湧進入低電阻電感負載(BLDC 線圈), EVA... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
問題: IRSM005-301MHTR H 橋   - 能否用作 ON/Off 開關(無 PWM 輸入), 看起來 Vboot 是由輸出端的 PWM 產生的。 我的應用程式是開啟時間=20秒關閉時間>+無限大 即,它需要作為 SPST 開關運行 20 秒“開”20 秒“關”,然後所有輸出都處於三態。... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
嗨,大家好, 我有一個與EVAL-M3-IM564相關的問題,在用戶手冊中它說輸入電壓是從165V到265V,但在我的專案中我需要有110V 60Hz或220V 50Hz的輸入。 1 -我需要對評估電路進行哪些更改才能使用 110V 60Hz 和 220V 50Hz? 2 -對輸出POWER_DR... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
大家好, 我遇到與使用感應WM_MOTOR_CONTROL_01感應電流和控制電流限制相關的問題。 這篇文章與我之前的文章相關: WM_MOTOR_CONTROL_01目前在 iMotion 中註冊 - 英飛凌開發者社區,但由於我有一段時間沒有收到回复,所以我開始寫一篇新文章。   我使用電壓控制來... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
嗨, 我正在評估 REF-MHA50WIMI111T TDA5235_868_5_BOARD ,並嘗試使用低成本現成的隔離 USB 轉 TTL 介面將MULTICH_CONNECT_PCB連接到目標TDA5235_868_5_BOARD 。 介面採用FDTI FT232RNL晶片。 它具有隔離資料和... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
您好,我們使用 IMC101 進行WM_MOTOR_CONTROL_01控制,其中EVAL_NLM0011_DC_RE 6EDL_SPI_LINK由 3ph 二極體整流器供電。 因此, EVAL_NLM0011_DC_RE 6EDL_SPI_LINK電壓漣波是線路頻率的 6 倍。 在高POWER_D... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好。 我正在使用 iMotion 解決方案設計器。pfc 也在使用中。 370v是目標電壓。速度控制用於操作WM_MOTOR_CONTROL_01 。目前的WM_MOTOR_CONTROL_01電壓是可變的 (150-350 VDC), WM_MOTOR_CONTROL_01電流保持在大約 1 A... Show More
Translation_Bot
電機控制芯片
你好 由於 VN920D-B5 芯片不可用,因此我正在尋找替代。 我正在尋找另一個具有類似參數的系統。 請幫我 Show More
lucas_wang
電機控制芯片
TLE92108-232Q has eight half bridges and enough PWM control, but it is classified as a brushless drive. I would like to know the basis for our classif... Show More
討論板資訊

電機控制芯片

本論壇討論電機控制芯片相關話題-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等