Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

使用 EVAL-M1-101T 編程 EVAL-M1-05F804R 時出現問題:“模式不在應用程式中!”

 

你好 我正在使用POWER_DRILL2GO階段TDA5235_868_5_BOARD EVAL-M1-05F804R和控制器EVAL-M1-101T # EVAL-M1-101T

 

在嘗試對新韌體檔案進行程式設計時,我似乎已將COOLDIM_PRG_BOARD置於無法使用 MCEDesigner 進行MULTICH_CONNECT_PCB /程式設計的狀態。

 

我嘗試了幾種方法將COOLDIM_PRG_BOARD轉換為MULTICH_CONNECT_PCB :

 

  1. 正常連接到COOLDIM_PRG_BOARD 。
    1. 我確保控制器已插入 PC
    2. 我確保POWER_DRILL2GO應用於POWER_DRILL2GO階段COOLDIM_PRG_BOARD
    3. 我確保使用設備管理器選擇正確的 COM 端口
    4. 在 MCE 設計師中,我選擇了偏好設定--> 連接--> 確定
    5. 我收到以下錯誤
      1.  
        alexd_6-1703876127293.png
  2. 按照本文中的說明
    1. 步驟 1-7 如預期工作
    2. 但是,步驟 8 會導致此錯誤消息:
      1.  
        alexd_7-1703876137456.png
  3. 按照本文中的說明
    1. 指示 1-9 如預期進行
      1. 我相信在這種情況下, 我會將用戶 UART 函數定義 設 置為 " UART1 ",如果我錯了,請更 正我
    2. 步驟 9 後的指示沒有產生預期的結果。 這些指令表明,載入欄將從顯示“正在連接到裝置”更改為“將參數編程到裝置”,一旦發生此更改,裝置就會開啟POWER_DRILL2GO
    3. 但是,這種顯示更改對我來說從未發生。相反,我到以下錯誤:
      1.  
        alexd_8-1703876146094.png
  4. 按照 Casey 從這篇文章,這篇 文章, 文章等中 的 說 明進 行操 作。
    1.  
      alexd_9-1703876153400.png
    2. 我確保POWER_DRILL2GO階段評估COOLDIM_PRG_BOARD完全斷電,然後在POWER_DRILL2GO COOLDIM_PRG_BOARD重新開啟後立即開始編程
    3. 完成這些步驟後,我收到以下錯誤:
      1.  
        alexd_10-1703876161031.png
  5. 這些將表明該設備仍是為用戶 UART 通訊協定而不是 MCEdesigner 通訊協定進行編程:
    1.  
      alexd_11-1703876196157.png
      1. (來自這篇文章)
    2. 是否有任何我可能遺漏的步驟導致COOLDIM_PRG_BOARD無法切換到 MCEDesigner 協定?
    3. 我看到提到編輯參數 .txt 手動文件,例如編輯 MCE 精靈並導出 .txt 無法正常工作。
      1. 我該如何做到這一點?

 

我可以採取哪些步驟將此COOLDIM_PRG_BOARD重新連接/編程到 MCEDesigner?

如果有任何重要信息或詳細信息以作澄清,請告訴我。 謝謝你

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/td-p/668745

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@alex-D,

多次編程錯誤的固件可能會導致設備處於無法恢復的狀態。

是的,新的評估COOLDIM_PRG_BOARD將解決這個問題。

為避免進一步的問題,建議使用 UART1 用戶 UART 功能,如下所示。

Krupashankar_0-1704260412931.png

確定用戶 UART 1 用於使用者 UART 之後,請使用 UART 0 進行 MCE 設計師通信(默認),無需更改。

 

謝謝,

克魯帕桑卡爾

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/m-p/669862

在原始文章中檢視解決方案

0
6 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@alex-D,

是的,正如上一個線程中所述,這些是可以用來編程 iMotion 控制器的方法。

請確保 iMotion 控制器沒有損壞,或者請嘗試使用備用設備。

 

謝謝,

克魯帕桑卡爾

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/m-p/668851

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

克魯帕尚卡爾,

感謝您的回复。

 

我不相信控制器受到物理損壞,在我使用新固件編程之前它是否正常運作。 我現在意識到我用另一個COOLDIM_PRG_BOARD的韌體檔案對控制器進行了編程,這可能是它停止工作的原因。

但是,在使用正確的固件編程控制器時,發生相同的問題。

我決定訂購新的EVAL-M1-101T 。這可能會解決此問題嗎?

否則,我可能需要設定 EVAL-M1-101T 方面的協助,以便 UART 通訊與 MCEDesigner 正常運作(如果這是問題所在且控制器仍然可用)。

最好的,

亞歷克斯

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/m-p/669630

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@alex-D,

多次編程錯誤的固件可能會導致設備處於無法恢復的狀態。

是的,新的評估COOLDIM_PRG_BOARD將解決這個問題。

為避免進一步的問題,建議使用 UART1 用戶 UART 功能,如下所示。

Krupashankar_0-1704260412931.png

確定用戶 UART 1 用於使用者 UART 之後,請使用 UART 0 進行 MCE 設計師通信(默認),無需更改。

 

謝謝,

克魯帕桑卡爾

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/m-p/669862

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

克魯帕尚卡爾,

作為後續行動,訂購新的EVAL-M1-101T控制器COOLDIM_PRG_BOARD似乎確實解決了連接問題。iMotion Designer 指示 COM 已啟動,並且我能夠將(正確的)韌體和參數檔案編程到COOLDIM_PRG_BOARD中。

如果將來我無法MULTICH_CONNECT_PCB ,我會發布更新,並感謝您的幫助。

最好的,

亞歷克斯

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/m-p/673357

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我遇到同樣的問題。 看到一台設備可以通過使用錯誤的文件進行編程而被阻擋,令人失望。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/m-p/671701

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@rcdaley

出於安全原因,不應修改裝置韌體。 這為設備提供了更多的安全性。

 

謝謝,

克魯帕桑卡爾

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Issues-Programming-EVAL-M1-05F804R-with-EVAL-M1-101T-quot-Mode-is-not-in/m-p/674035

0