Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

我們在下面的配置下觀察到了 Rx 1 的一些異常行為。 (請參閱附件中的 Rx1 和 Rx3 之間的不同行為)。 出於某種原因,Rx1 在範圍 FFT 熱圖繪圖中不顯示目標對象的高能量。 如果 if_gain_dB 從 60 EVAL_XDPP1100_Q040_DB減少到 33 EVAL_XDPP1100_Q040_DB ,問題就消失了。你知道是什麼導致這種異常行為?

平均線 = {
'樣本 _ 速率 _ 赫茲':1_000_000,# 1 兆赫
'rx_mask':7,# 活所有 rx 天線
'tx_ 遮罩' :1, # 激 活 TX1
「如果增益 _ 分貝」 60 ,# 增益為 33 分 貝
                ' POWER_DRILL2GO ' : 31 , # TX POWER_DRILL2GO等級為 31
「開始頻率 _ 赫茲」:58.5 e9,# 59 吉赫
「終端頻率 _ 赫茲」:60.5e9,# 60.5 千兆赫
「每個框架次數字」:每幀 256,# 256 次的響 聲
「數量 _ 樣品數」:每個聲音 100 個,# 100 個樣本
'尖叫重複 _時間 _s':5e-3,# 5 毫秒
'框架重複 _時間 _s':1.28,
「異形模式」:「 關閉 」 # MIMO 已關閉
}
 
謝謝!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/td-p/660199

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @Frank-W,

由於 RX0 更接近 TX 天線,因此 TX-RX 耦合的可能性。雖然 IF 增益與 Tx-Rx 耦合不直接相關,但它可以通過放大接收鏈中洩漏的 RF 信號來間接影響耦合。如果 IF 增益設置過高,則可以放大傳輸鏈的任何洩漏,並在接收鏈中造成干擾。因此,要仔細設置 IF 增益,以平衡靈敏度和干擾之間的差距非常重要。這解釋了 IF 增益提高到 60db 時觀察到的異常行為。

最好的問候,

普吉薩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/663514

在原始文章中檢視解決方案

0
5 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @Frank-W,

我們正在嘗試複製這個問題,並會盡快通知您。 您可以告訴我您目前正在使用的 RDK 版本嗎?

最好的問候,

普吉薩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/660595

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好普吉塔,

開發軟體開發套件 3.4.0 版本更新版本版本 5.5

最好的問候,

/法蘭克

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/661123

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @Frank-W,

您可以嘗試使用最新的 RDK 版本 3.5.1 和固件版本 2.6.0 嗎?

最好的問候,

普吉薩

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/661223

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好普吉塔,

我在 FW 2.6.0 中觀察到了同樣的。

使用上述配置的 rx0 和 rx1(或 rx2)之間的範圍 fft 結果相當不同。

最好的問候,

/法蘭克

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/662323

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @Frank-W,

由於 RX0 更接近 TX 天線,因此 TX-RX 耦合的可能性。雖然 IF 增益與 Tx-Rx 耦合不直接相關,但它可以通過放大接收鏈中洩漏的 RF 信號來間接影響耦合。如果 IF 增益設置過高,則可以放大傳輸鏈的任何洩漏,並在接收鏈中造成干擾。因此,要仔細設置 IF 增益,以平衡靈敏度和干擾之間的差距非常重要。這解釋了 IF 增益提高到 60db 時觀察到的異常行為。

最好的問候,

普吉薩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/663514

0