BGT24LTR11N16 調諧電壓極限

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

關於 BGT24LTR11N16 ,
請告知當 V_TUNE 的輸入範圍為 0V 至 3.3V(Vcc) 時 VCO 輸出 CAN 振盪。
或者,請告訴我 BGT24LTR11N16 的 V_TUNE 輸入電壓範圍。
 事實上,當我在 -30℃ 至 75℃ 的環境中將 0 至 3.3(VCC)應用於 V_tune 並使用頻譜分析儀觀察 BGT24LTR11N16TX 輸出時,我能夠在任何溫度下觀察振盪輸出。

另一方面,
在 BGT24LTR11N16的數據表中,
在第 2.4 節 TX 部分,規定“覆蓋 VCO 頻率範圍的調諧電壓”為 0.7V 至 2.5V。
另一個規格項目 " VCO 頻率範圍"是 24.05 至 24.25 千兆赫。
作為對上述規格的解釋,
我將"調諧電壓解釋"為覆蓋 VCO 頻率範圍的電壓範圍規格,以涵蓋 " VCO 頻率範圍"規格。
這種解釋是否正確?

另外,
對於我的應用程序
,較低的 TX 輸出電平沒有問題。
由於振盪頻率的溫度特性沒有問題,只要產生振盪輸出,就可以很好地使用。

我沒有 BGT24LTR11N16的VCO內部電路的足夠信息,
但它是BiCMOS MMIC,估計是使用可變電容二極管的LC壓控振盪器。
如果是這樣,V 調諧將能夠在 0 到 3.3V(VCC)的範圍內振盪,並且實驗結果將是可以理解的。
請支持我關於上述情況。

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

請告知當 V_TUNE 的輸入範圍為 0V 至 3.3V(Vcc) 時 VCO 輸出 CAN 振盪。
或者,請告訴我 BGT24LTR11N16 的 V_TUNE 輸入電壓範圍。
 事實上,當我在-30 至75的環境下對V_tune施加0至3.3(VCC) 並用頻譜分析儀觀察BGT24LTR11N16TX輸出時,我能夠觀察到任何溫度下的振盪輸出

我將"調整電壓解譯"為涵蓋 VCO 頻率範圍的電壓範圍規格,以涵蓋 " VCO 頻率範圍"規格。
這種解釋是否正確?

  • 是的,你的解釋是正確的。 為了覆蓋 VCO 的頻率範圍是通過調整調諧電壓。

對於我的應用程序 ,
較低的 TX 輸出電平沒有問題。
由於振盪頻率的溫度特性沒有問題,只要產生振盪輸出,就可以很好地使用。

  • 請參考下圖以了解 VCO 頻率,與調諧電壓和溫度的比較

bgt24.PNG

最好的問候,
蜂蜜

在原始文章中檢視解決方案

0
7 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

請告知當 V_TUNE 的輸入範圍為 0V 至 3.3V(Vcc) 時 VCO 輸出 CAN 振盪。
或者,請告訴我 BGT24LTR11N16 的 V_TUNE 輸入電壓範圍。
 事實上,當我在-30℃至75℃的環境下對V_tune施加0至3.3(VCC)並用頻譜分析儀觀察BGT24LTR11N16TX輸出時,我能夠觀察到任何溫度下的振盪輸出。

我將"調整電壓解譯"為涵蓋 VCO 頻率範圍的電壓範圍規格,以涵蓋 " VCO 頻率範圍"規格。
這種解釋是否正確?

  • 是的,你的解釋是正確的。 為了覆蓋 VCO 的頻率範圍是通過調整調諧電壓。

對於原理圖,請從上面提供的鏈接參考 第 3 部分評估板 。 有關更多詳細信息,您還 CAN 參考其他文檔: https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/radar-sensors/radar-sensors-for-iot/24ghz-radar/bgt24... !documents

最好的問候,
蜂蜜

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

BGT24LTR11N16 是一款高頻 RF(射頻)晶體管,在練習或鍛煉時沒有“調諧電壓”限制。但是,如果您正在尋找有關 女性最佳腹部鍛煉的信息,那麼一些有效的練習包括木板,俄羅斯曲折,自行車仰臥起坐和抬腿。 這些練習 CAN 幫助增強和調節腹部肌肉。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

BGT24LTR11N16 是一款高頻 RF(射頻)晶體管,在練習或鍛煉時沒有“調諧電壓”限制。但是,如果您正在尋找有關 女性最 佳腹部鍛煉 的信息,那麼一些有效的練習包括木板,俄羅斯曲折,自行車仰臥起坐和抬腿。這些練習 CAN 幫助增強和調節腹部肌肉。

 
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

請告知當 V_TUNE 的輸入範圍為 0V 至 3.3V(Vcc) 時 VCO 輸出 CAN 振盪。
或者,請告訴我 BGT24LTR11N16 的 V_TUNE 輸入電壓範圍。
 事實上,當我在-30 至75的環境下對V_tune施加0至3.3(VCC) 並用頻譜分析儀觀察BGT24LTR11N16TX輸出時,我能夠觀察到任何溫度下的振盪輸出

我將"調整電壓解譯"為涵蓋 VCO 頻率範圍的電壓範圍規格,以涵蓋 " VCO 頻率範圍"規格。
這種解釋是否正確?

  • 是的,你的解釋是正確的。 為了覆蓋 VCO 的頻率範圍是通過調整調諧電壓。

對於我的應用程序 ,
較低的 TX 輸出電平沒有問題。
由於振盪頻率的溫度特性沒有問題,只要產生振盪輸出,就可以很好地使用。

  • 請參考下圖以了解 VCO 頻率,與調諧電壓和溫度的比較

bgt24.PNG

最好的問候,
蜂蜜

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
視窗 10 版ー送信
親愛的蜂蜜丹杜基亞
感謝您的支持。< >
感謝您在應用說明的圖表報價中提供規格項目和數值的詳細說明。

我提到的是 AN472。
關於 " VCO 頻率與調諧電壓和溫度",除了圖 8 蜂蜜先生附加的圖表,我還提到圖 2。
使用此圖表,我將解釋我最想知道的內容,調諧電壓的"限制。"
例如,在 -20°C 的情況下,
圖 2 顯示的 VCO 頻率為 23340 兆赫,而在 V_tune = 0.7V 時的輸出值為 7.3dBm, 但是在 V_TUNE = 0.7V 以下條件下,VCO 頻率和 TX 輸出電平沒有繪製任何數據。
此外,VCO 頻率在 V_Tune=2.0V 時,VCO 頻率為 24320 兆赫,輸出值為 6.5dBm,但在高於 V_Tune=2.0V 的情況下,VCO 頻率和 TX 輸出電平資料不會繪製 (<2.5 伏特) 和 < 3.3V,即 VCC)。
因此,從此圖表中,無法理解 VCO 是否在 -20℃ 條件下在 0V 至 0.7V 和 2V 至 3.3V 的 V_tune 範圍內振盪。
我想確認 BGT24LTR11N16 器件在-40℃〜+85℃下 CAN 在0V至0.7V和2V至3.3V範圍內振盪。
在我的應用程序中,我使用 PLL-IC 而不使用 PTAT 功能。 因此,VCO 振盪頻率值不需要精確。
如果在上述電壓範圍內可以進行 VCO 振盪,請告訴我。
謝謝你。

最好的問候,
@HS1234
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

我們正在處理您要求的信息。 我們會盡快回覆您

感謝您的耐心等候

最好的問候,
蜂蜜

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

對於延遲響應的道歉

根據資料表,BGT24LTR11 在 24.05 至 24.25 千兆赫的頻率範圍內操作,溫度範圍為攝氏 -40 至 85 度。 此頻率的 Vtune 範圍CAN在 0.7V 至 2.5V 之間調整,但請注意,振盪器不會在此範圍之外停止。但是,不能保證 Vtune 範圍始終在 0.7V 和 2.5V 之間工作,尤其是在 24.0 至 24.25 GHz 頻率範圍內操作時。 請務必記住,振盪器在 Vtune 為 0V 的情況下不得以 -40/+85°C 啟動,因為這並未在資料表中指定。

為了確保安全性,建議使用高電阻器(例如大於 100k 歐姆)將 Vtune 偏壓到約 3.3V/2。 此偏壓CAN包含在 PLL 環路濾波器計算中。還建議保持 TX 關閉,直到 PLL 完全對齊,以避免任何馬刺。 請注意,雖然振盪器應該在 24 GHz ISM 頻段之外正常運作,但資料表中並未涵蓋這一點。

最好的問候,
蜂蜜

0