Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我們正在嘗試編譯 Infineon RADAR_SPEED_MONITOR SDK 3.4.0適用於我們的Arm® 64 COOLDIM_PRG_BOARD (A55)。相關資訊,我們正在使用 yocto 構建系統進行編譯。

在COOLDIM_PRG_BOARD上編譯時,我們收到以下編譯錯誤:

[ 5%] 建構目標TLE9243QK_BASE_BOARD
[ 6%] 建構 C 物件 3rd_party/libs/muFFT/CMakeFiles/muFFT-sse.dir/x86/kernel.sse.co
aarch64-poky-linux-gcc:錯誤:無法辨識的命令列選項「-msse」;您指的是 '-fdse' 嗎?
aarch64-poky-linux-gcc:錯誤:無法辨識的命令列選項「-mno-sse3」;您指的是「-fno-dse」嗎?
aarch64-poky-linux-gcc:錯誤:無法辨識的命令列選項「-mno-avx」;您指的是 '-Wno-abi' 嗎?
make[2]: *** [3rd_party/libs/muFFT/CMakeFiles/muFFT-sse.dir/build.make:63: 3rd_party/libs/muFFT/CMakeFiles/muFFT-sse.dir/x86/kernel.sse.co ] 錯誤1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:1638: 3rd_party/libs/muFFT/CMakeFiles/muFFT-sse.dir/all] 錯誤 2
make: *** [Makefile:130: 全部] 錯誤 2

相關資訊,編譯器選項(-msse,-mno-sse3,-mno-avx)似乎是 x86 編譯器選項。

在目標平台 .cmake 中, CMAKE_ARCH 的值應該是什麼? 根據我們的理解,它應該是 linux_aarch 64,如下所示:

#if 定義 (__linux__ ) || 定義 (linux) || 已定義 (__linux)
#if defined(__ x86_64) || 定義 (__x86_64__) || defined(__ amd64) || 已定義 (_M_X64)
#error
__arm__
CMAKE_ARCH 連結 _x64
#elif 定義 (__aarch64__ )
#error CMAKE_ARCH 連鎖定義 ( )

編輯 CMAKE_ARCH 不明 Linux
#elif #error #else #error #endif
#endif

但是在 linux_aarch64 平台中缺少此選項的 LIB。 我們可以看到僅適用於 linux_raspi(32 位元),linux_x64 等的庫,如下面的屏幕截圖所示。

 

abpreen145_0-1703583695981.png

請幫我們為 64 位元 編譯英飛凌RADAR_SPEED_MONITOR sdk。Arm®TDA5235_868_5_BOARD

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Infineon-Radar-SDK-3-4-0-not-compiling-for-ARM-64/td-p/667010

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@abpreen145

1. 我們建議您採用我們最新的 RDK v3.5.1

2. 請檢查您的操作系統平台是否支持。

最好的,

胡利斯

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Infineon-Radar-SDK-3-4-0-not-compiling-for-ARM-64/m-p/667508

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@abpreen145

1. 我們建議您採用我們最新的 RDK v3.5.1

2. 請檢查您的操作系統平台是否支持。

最好的,

胡利斯

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Infineon-Radar-SDK-3-4-0-not-compiling-for-ARM-64/m-p/667508

0