Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,我無法運行包含在 RadArSDK 中的應用程序分段應用程序。 我已經使用文檔中源代碼"頁面中的 Buil " ding SDK 的說明編譯了 C 代碼。

當我嘗試跑步時。/應用程序分割 我得到以下輸出:

。/app_分割:載入共用程式庫時發生錯誤: 無法打開共享對象文件:沒有這樣的文件或目錄

使用命令 ls -al,我 CAN 看到文件“libsdk_algo.so”位於同一目錄中,並且具有讀/寫/執行權限。

-RWX-X 1 毫米路 2 毫米路 X2 1087464 八月 22 日 13:40 應用程序分割-紅心-X-X 1 毫米諾 X2 毫米諾 X2 毫米諾 X2 6075688 八月 22 日 13:40 自動化

-rwxrwx 1 毫米路 2 毫米路 X2 17056 八月 22 日 13:40 libsdk_advanced_Motion_傳送.so
-RWxrwx 1 毫米利諾 X2 毫米路 2 256152 八月 22 日 13:40 libsdk_algo.so
-rwr-xr-x 1 毫米利諾 X2 毫米路 2 4870672 八月 22 日 13:40 利夫斯克阿維安. 所以
-rwr-xr-x 1 毫米利諾 X2 毫米利諾 X2 172128 八月 22 日 13:40 利布斯克基本。所以
-rwxr-x 1 毫米利諾 X2 毫米利諾 X2 2399440 八月 22 日 13:40 libsdk_ltrer_ltrer_ltrwx 1 毫米路 2 毫米諾 X2 1000472 八月 22 日 13:40 libsdk_Motionangle.so

-RWX-X 1 毫米利諾 X2 毫米利諾 X2 132632 八月 22 日 13:40 Libsdk_radar.so
-rwrwxrwx 1 毫米利諾 X2 376152 八月 22 日 13:40 libsdk_radar_分段/所以-rwxr-x 1 毫米線 XR-x 1 毫米路 2 毫米諾 X2 2264768 八月 22 日 13:40 libsdk_記錄 .so

請讓我知道 CAN 解決此問題,以便我 CAN 運行 ./app_segmentation。

謝謝

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @mingguy

請注意,對於某些應用程序 app_segmentation  app_motion_angle app_advanced_motion_sensing  LD_LIBRARY_PATH , 如, 並且可能需要設置環境變量,以便找到共享庫。

將環境變數設定 LD_LIBRARY_PATH 為已編譯的可執行檔所在的目錄。假設您位於可執行文件的目錄中,您 CAN 運行 app_segmentation 使用以下命令:

$ 導出 LD_ 庫 _ 路徑 =。 #. 用於工作目錄
$。/應用程序分割       # 執行應用程式分段 

最好的問候,

普吉薩

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @mingguy

請注意,對於某些應用程序 app_segmentation  app_motion_angle app_advanced_motion_sensing  LD_LIBRARY_PATH , 如, 並且可能需要設置環境變量,以便找到共享庫。

將環境變數設定 LD_LIBRARY_PATH 為已編譯的可執行檔所在的目錄。假設您位於可執行文件的目錄中,您 CAN 運行 app_segmentation 使用以下命令:

$ 導出 LD_ 庫 _ 路徑 =。 #. 用於工作目錄
$。/應用程序分割       # 執行應用程式分段 

最好的問候,

普吉薩

0