bgt24ltr11redattestback
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
我最近打了宝用bgt24ltr11tr11测试量距离离开,请问我采集到中频信号之后该怎么处理才能到静止目标的距离信息?我的发射法是脉冲线性调节,即用的 toopopaxingdemvco,每隔一段时间发一次。mespeartegent 我才对 testeportpogent pecore facewevey pecorce,正在寻找值以确认距离之内,但是在官方演示板中这种方法用来测试量动目标,并未提及静止目标量办法。

0 点赞
10 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 CubeBay,

感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:

由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。

要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 CubeBay,

检测静止物体距离的方法是一样的,同样需要射频调制的连续波(FMCW),然后做调频连续波(FMCW),然后做到 fftt变换,rxgrondgracted 到频域里最大 astengrandeptcomengestBaing 为探测距离。

BR

亚兰

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢谢谢你的回复,我尝试试着看一下,目标距离雷达1.2m处时,我从ifificoot得到了一个组合信号,我的vco_TuneElectripe压是从0.7v~2.0v的齿波,周期1ms。不管我发的目标是在多远处时,频率上总会在 1.2k 频率处有值,所以是我将它滤波器,新得的信号并且没有在我想要的中间 2k 左右边有明显 value,请问这是为什么。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 CubeBay,

从你给的图片来看,推测是不是因为环境噪声干扰导航致死的?能不能找到一处处比特 grannet 的环境了,有可能 1.2k 频率那我还有其他物体有很强的反射波?

另外建议题你将距离放大远一些,10m 左右看看,否则可以分开出来吗?BGT24LTR11N16的探测范围是:

最大探测范围 20 m
最小探测范围 0.1 米

 

BR

亚兰

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢谢谢你的建议,我今天是雷达拿到宽阔的走势做了几组测试,目标是平整的面,从数据结果来看,具有极高的线性度,可以达到 0.1m 右边的分辨率。但存放在两个问题中:

(1)之前说的1.2k的信号,感觉确实存在,在进一步改进变调后发现,这个 boopopopo 的基频会出现现在的两个引擎脚上,还有 dytoundepolhigh fortencepoon 的信号。前面我一直直到 denaN1.2k 的 toopopoboas vco_TuneScoon 的驱动信号,所以,直到有 1.2k 的频率分数在 iffpence 上。这种情况该如何解决?

(2)虽然已经知道了(调基频分量)后面可以到线性度极高的结果,但这和不是 bisphotichyboodfuce 带有 250 MHz 的结果,用到的如果频率已与知的距离 padembrace provence wideace wideware wide wideactware wide,得到看看应该在 0.8 G 左右,那标称的 250MHz 是不是没有导向性?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 CubeBay,

我这边没有复活出来你所说的1.2k频率的干扰,麻烦请确认下你用的是d2gol还是 s2Glp?d2gol是fmcw的,s2glp是一款脉冲多普勒雷达。

另外请参考之前关于测试量的一篇文章静止物体帖子:

https://community.infineon.com/t5/Radar-sensor/Distance2GoL-issue-for-measuring-the-distance-of-stat...

BR

亚兰

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢你的回复,大概是 1.2k,我可能之前描述的不是很清楚。

总结来说是V_TUNECOON 的调情 TAITECTINCOUN 的基频分数量以某种形式进入 IFFOON 的中频信号中。这一点已经过了验证,我手动改版变为齿信号的频率,频率上的 1.2k 就变化到了,而我也是 taetcized 号一模一样的频率处。同时当调对着信号范围变小(如 0.7V~0.8V),在时域上看就行了 VORSHOUNDAWSHIKTENCE INTAINED IFFOON 一模一样,当范围增大,高次波分量渐渐减小,留在下方是基频的正弦分量。

另外我的板子和不是官方板,调制方程也是 PERAILSHOUSKEPLER 多普勒,但是原理上应该相似,TXGENCOODSCOODTEPAID 上面有一个放大管。

既然是出于理解,我简要画了一下示意图。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 CubeBay,

根据你的示意图,我和同一个事物起讨论过一遍,看看我没有什么问题,因为板子不是官方提供的,会有很多其他因素干的,目前不太确认 1.2K 频率的信号是导航的,还请查看反射物体否则为金属,它的固态有频率会不会被影音响应号接收?也就是说否则不可能放大任何测试目标,看看接收信号是不是还会有这个 1.2k 频率的干扰信号?

BR

亚兰

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,根据你的建议,我觉得简单测试了下面,不论是面部还是金属角相反,该死的号确实存在,频率少有变动不过极其微小,可能是由计算机差造成。gabneingaltafash 会有该信号。该死的号和不会影音响应号的接收,通过特定滤波器后面可正常测试量距离目标离子等参数。我测试可能就是混频器中频通信,NAVERUV_TUNEFOON 的调情 TEXINTEIFFENT 进来了,不过了也没有合理的数据支持。另外,如果你能抽出时间做测试的话,我可以自费将该板子寄到公司,专业的设备备与测试环境或者也许可以更准确地找到问题所在。关于邮寄如果不方便我可以联系我的邮箱:2656156217@qq.com

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 CubeBay,

如果项目不是那句话,可能可以,已经发货,请查看。

BR

亚兰

0 点赞