公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

雷达传感器 论坛讨论

Translation_Bot
雷达传感器
工程师:你好 我使用的是Distance2GoL,雷达母板使用的MCU是XMC4700(LFBGA-196) 的,板载的Debugger 是XMC4200我想根据英飞凌官网给出的用在XMC4700开发板( LQFP-144)上的例程:想tf卡写入内容,再读取内容,通过UART发送到电脑上用串口控制... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
我参照英飞凌的官方说明(Infineon/sensor-xensiv-bgt60trxx (github.com)) 使用 bgt60-configurator-cli 生成寄存器值、 我按照文档中的所有步骤操作,但最后发现无法正常输出文件,如何解决?     Show More
Translation_Bot
雷达传感器
你好, 请告诉我BGT60系列的流程。BGT60LTR11AIP BGT60UTR11AIP BGT60TR13C BGT60ATR24C 谢谢,Nakamura Show More
Translation_Bot
雷达传感器
你好,我设计了一块使用 BGT60LTR11AIP 运动传感器的电路板,并使用 XMC 以 SPI 模式对其进行控制。 我想知道是否可以通过 SPI 将传感器设置为前进模式。 请注意,在我的设计中,PLL_TRIG 为 VDD,QS1 为 VDD,是否可以使用内部寄存器设置高级模式,而不必设计新的... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
是否可以不使用 Radar Fusion GUI 从雷达 BGT60TR13C 收集数据? 如果可以,是否可以将收集到的数据直接转储/发送到 python/matlab 代码中。 Show More
Translation_Bot
雷达传感器
工程师你好:我使用的是Distancs2GoL这款fmcw毫米波雷达,固件参数都是原始的配置,一个Chirp内会采64个点我用matlab采集了一段raw data,应该IF信号的raw data,我的做法是在你们提供的extract_raw_data.m中自己加了一个名为data的变量,用来存iq... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
你好,我使用的是 BGT60LTR11AIP 模块,我试着用 Python 对其进行测试,但却出现了"No compatible device found" 错误,即使我用图形用户界面检查时,显示设备已连接且工作正常。 在运行 Python 脚本之前,我关闭了图形用户界面。 我不知道为什么会出现这种... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
你好,我们不确定在运行代码获取原始数据时,下面的数据会打印出什么。 它输出 256 个样本,但我们不确定这些数据代表什么。 能否解释一下,为了使数据可视化,我们如何解释下面所附的数据。 我还附上了程序代码。谢谢。 0.7882353 +0.5882353j 0.80784315+0.62352943... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
您好,英飞凌团队、 我希望将你们的BGT60UTR11AIP 雷达传感器用于水箱/水位检测。 经过研究,RFBeam 似乎已经成功地在其 V-LD1 模块上实现了 1 毫米分辨率的BGT60UTR11AIP 雷达。 您是否有任何有关BGT60UTR11AIP 雷达传感器高精度/高分辨率距离测量最佳... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
获得雷达原始数据((100,3,64,64)nypy 数据)后,我想自己完成与图形用户界面中相同的测距频谱和多普勒频谱图像。 我想知道是否有相应的 Python 代码?   #bgt60tr13C #处理数据 #原始数据 #python代码 Show More
讨论版信息

雷达传感器

在本论坛中,您可以发布有关英飞凌XENSIV™雷达传感器的问题、评论和反馈。英飞凌的毫米波(mmWave)雷达产品组合旨在支持工业、消费和汽车行业的各种应用,包括24GHz、60GHz、77/79GHz的FMCW和多普勒雷达传感器。此处点击链接可跳转至最新的板块页面、GitHub、工具、文件和常见问题。