公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

雷达传感器 论坛讨论

Translation_Bot
雷达传感器
DISTANCE2GOL
solved msg Solved
亲爱的先生, 目前,我们正在测试 DISTANCE2GOL EVM,但是,我们发现它一次只能检测到一个物体,最大速度约为 10km/h。 这两个功能在这套件中都修复了吗? 我们能否检测到更多的物体并实现更高的速度? 谢谢。 1。检测一个物体 2.10 千米/小时  smartconx_target@... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
你好,   我最近有一个 BGT60TR13C 演示板供我研究。 我已经下载了 Python API 和雷达融合 GUI,它们都运行良好且非常有用。 但是,我对雷达传感器本身的参数有一些疑问。 对于实时应用程序,我需要更多地了解 chirp 和帧设计。 以下是我的传感器配置的屏幕截图: 如你所见,... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
你好, 我正在做一个研究项目,试图将 BGT60TR13C 开发套件集成到机器人系统中。 我正在和 ROS2 Humble 合作。 英飞凌是否为其雷达传感器提供任何 ROS 节点文件,或者有人有使用带 ROS2 的英飞凌雷达开发套件的经验吗? 谢谢!smartconx_target@Q!w2e3r4... Show More
Chenjx
雷达传感器
对数据进行2dfft后如何得出每一帧的距离和速度?
Translation_Bot
雷达传感器
嗨, 不久前,我们开始使用 BGT60TR13C 开发套件,遵循建议的学习曲线,然后再开始自己的设计。我们已经使用开发套件和Radar Fusion GUI尝试了一些成功的配置,因此现在我们已经转向了自己的PCB,在那里我们有了专用的主机 MCU(而不是开发套件中的主机 MCU)。 我们的主板中主机... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
你好, 我想让 Demo BGT60LTR11AIP 在 Python 中以 CW 模式运行。 如 SDK 文档中所述,CW 模式的设置将为模式 = 1。 但是当我运行 " device.get_next_Frame 时 () python 中的 " 方法,我收到以下错误: " errorTime... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
我刚收到了 BGT60TR13C 的演示板,当我连接它时,Radar Fusion GUI v3.5.4(在 Windows 10 上)无法检测到它。 在设备管理器中,它显示为 " 损坏的 " 串行设备。 主板上的状态 LED 呈绿色闪烁。 雷达底板 MCU 7 V2.2 04-2023 我能做些什... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
嗨, 我正在使用 BGT60TR13C。 我有一个英飞凌的演示套件,我可以在上面运行存在检测代码。 我们开发了一款定制 PCB,其接口与 BGT60TR13C 相同,采用 ESP32 作为 MCU 接口。 我收到了英飞凌在 ESP32 上运行的存在检测码。 它正在工作并检测存在感。 自定义 PCB ... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
这是我在配置我的一个脚本时遇到的错误: 使用 RadarDevice.check_error_Code 由于通信或缓冲问题(数据速率太高而无法实现底层链路或内存分配不匹配)(IFX_ERROR_FRAME_ACQUISTION_FAILED)而丢失 这些是我正在使用的参数:   这似乎在 Rada... Show More
Translation_Bot
雷达传感器
亲爱的大家, 我正在为测距角和分段算法确定最佳解决方案,该算法是根据自定义设备配置量身定制的,如下图所示。 我的系统是 STM32H7,550MHz,带有以太网 TCP 接口。 你能否为这两种算法推荐最合适的配置? 非常感谢。 #ifndef XENSIV_BGT60TRXX_CONF_H #def... Show More
讨论版信息

雷达传感器

在本论坛中,您可以发布有关英飞凌XENSIV™雷达传感器的问题、评论和反馈。英飞凌的毫米波(mmWave)雷达产品组合旨在支持工业、消费和汽车行业的各种应用,包括24GHz、60GHz、77/79GHz的FMCW和多普勒雷达传感器。此处点击链接可跳转至最新的板块页面、GitHub、工具、文件和常见问题。