公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

我们在以下配置下观察到 Rx 1 存在一些异常行为。 (参见附件中 Rx1 和 Rx3 之间的不同行为)。 出于某种原因,Rx1 在范围 FFT 热图中未显示目标物体的高能量。 如果if_gain_dB从 60 EVAL_XDPP1100_Q040_DB减少到 33 EVAL_XDPP1100_Q040_DB,问题就消失了。你知道是什么原因导致了这种异常行为吗?

cfg = {
'sample_rate_Hz ':1_000_000,# 1MHZ
'rx_mask '7# 激活所有射频天线
'tx_mask ' 1 # 激活 TX1
'if_gain_db ' 60 # 增益为 33dB
                'POWER_DRILL2GO'31#TX POWER_DRILL2GO 等级为31
'start_frequency_Hz ':58.5e9,# 59GHz
'end_frequency_Hz ':60.5e9,# 60.5GHz
'num_chirps_per_frame' 256,每帧 # 256 次调频
'num_samples_per_chirp ':100,每个 chirp 100 个样本
'chirp_repetion_time_s ':5e- 3,# 5ms
'frame_repetion_time_ s ':1.28,
'mimo_mode ':' 关闭 ' # MIMO 已禁用
}
 
谢谢!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/td-p/660199

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Frank-W,

由于 RX0 更接近 TX 天线,因此有可能发生 TX-RX 耦合。虽然中频增益与Tx-Rx耦合没有直接关系,但它可以通过放大接收链中泄漏的射频信号来间接影响耦合。如果 IF 增益设置得过高,它会放大来自发射链的任何泄漏,并对接收链造成干扰。因此,仔细设置中频增益以平衡灵敏度和干扰之间的平衡非常重要。这解释了当中频增益提高到 60db 时观察到的异常行为

最诚挚的问候,

Pugitha

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/663514

在原帖中查看解决方案

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Frank-W,

我们正在尝试重现该问题,并将尽快通知您。 你能告诉我你目前使用的是哪个版本的 RDK 吗?

最诚挚的问候,

Pugitha

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/660595

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Pugitha,

SDK v3.4.0 FW v2.5.5

最诚挚的问候,

/弗兰克

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/661123

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Frank-W,

你能否尝试使用最新的 RDK 版本 3.5.1 和固件版本 2.6.0?

最诚挚的问候,

Pugitha

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/661223

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Pugitha,

我在 FW 2.6.0 中也观察到了同样的情况。

使用上述配置,rx0 和 rx1(或 rx2)之间的范围 fft 结果差异很大。

最诚挚的问候,

/弗兰克

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/662323

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Frank-W,

由于 RX0 更接近 TX 天线,因此有可能发生 TX-RX 耦合。虽然中频增益与Tx-Rx耦合没有直接关系,但它可以通过放大接收链中泄漏的射频信号来间接影响耦合。如果 IF 增益设置得过高,它会放大来自发射链的任何泄漏,并对接收链造成干扰。因此,仔细设置中频增益以平衡灵敏度和干扰之间的平衡非常重要。这解释了当中频增益提高到 60db 时观察到的异常行为

最诚挚的问候,

Pugitha

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-Rx1-abnormal-behavior-under-60db-IF-gain-config/m-p/663514

0 点赞