BGT60TR13C测量PVC管内水位
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
亲爱的各位

我正在开发一个应用程序,使用 BGT60TR13C RADAR_SPEED_MONITOR EVAL_PASCO2_SENSOR来测量 PVC 管道内的水位。

我必须在 PVC 管道顶部实现RADAR_SPEED_MONITOR EVAL_PASCO2_SENSOR如下图所示:

2024-02-16_110406.png

我们还按照下面6EDL_SPI_LINK的设计指南来设计天线罩,以减小EVAL_PASCO2_SENSOR的 FoV

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN644_Radome_Design_Guide_BGT60LTR11AIP-ApplicationNotes-v01_...

MULTICH_CONNECT_PCB我已经使用 快速物联网 开发人员KIT_A2G_TC387_MOTORCTR RADAR_SPEED_MONITOR测试了 示例

和XENSIV™ BGT60TR13C EVAL_PASCO2_WING TDA5235_868_5_BOARD 。但结果似乎非常准确,距离似乎波动太大。 (距离分辨率约为 30 厘米?)

我们对该系统的目标是达到约+-2 厘米的精度,这可能吗?

2024-02-16_083022.png

谢谢!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-measuring-water-level-inside-the-PVC-Pipe/td-p/695309

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@TinkerML

距离分辨率RADAR_SPEED_MONITOR区分近距离目标的能力。您可以在 RFS SDK 文档中阅读更多信息

Honey_D_0-1708331289614.png

您所指的图片是关于测距仓和相应目标测距计算的理论解释,如应用说明所述,目标测距可达 5 米。

Honey_D_1-1708331641216.png

RADAR_SPEED_MONITOR前面的单个目标会产生一个 IF 信号,该信号是恒定频率 ton,可以通过执行以下命令来可视化该信号 快速地 傅立叶 转换 (FFT) 对 IF 信号进行处理,然后提取幅度谱。 FFT 是对离散傅里叶变换 (DFT) 的一种高效算法优化,它将数据从原始域表示为频域表示。 您可以参考 distance_fft.py 示例来理解这一概念。 安装RDK .NET 后,您就可以找到示例和文档。您引用的视频使用的是带有RADAR_SPEED_MONITOR GUI 的 DEMO BGT60TR13C(已过时),我们建议使用带有DEMO_5QR0680AG_42W1TDA5235_868_5_BOARD RADAR_SPEED_MONITORFusion GUI 的 仅用于了解 的参数和数据EVAL_PASCO2_SENSOR

希望这会有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-measuring-water-level-inside-the-PVC-Pipe/m-p/696610

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@TinkerML

请注意,您想要安装EVAL_PASCO2_SENSOR的管道直径太小,因此,您需要设计镜头以大幅减小 FoV 来检测所需的距离。 BGT60TR13C MMIC 具有 5.5 GHz 超宽带宽,可提供低至约 3cm 的极低范围分辨率。请参阅应用说明使用XENSIV™ KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 60GHz RADAR_SPEED_MONITOR的距离估计解决方案用户指南

为了更准确地理解,能否请您详细说明一下目前的测试方案?

最好的问候,
亲爱的

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-measuring-water-level-inside-the-PVC-Pipe/m-p/695426

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Honey_D

感谢您的回复!

我已经学习了 "存在检测 "应用 实例中的 "距离估计 "。

能否请您帮我澄清以下信息?

文件中提到,我们可以从范围仓值中获取距离估计值。

2024-02-19_081449.png

似乎事件->range_bin变量的范围是 0 - 8 => 事件->range_bin 的范围是 0 - 2.6 米? 是否正确? 该文件中的测距分辨率显示为 0.325 米,如何将分辨率提高到您提到的 3 厘米?

2024-02-19_081921.png

我按照数据手册的要求从 FIFO 寄存器中获取 ADC 原始数据,但似乎库仍然无法正常工作。

如果我得到的是经过校正的原始数据,您能否建议我如何将原始数据转换为如下视频所示的频域数据?

https://youtu.be/90_lG6sq-98

我们的应用与上述视频类似。

谢谢!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-measuring-water-level-inside-the-PVC-Pipe/m-p/696245

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@TinkerML

距离分辨率RADAR_SPEED_MONITOR区分近距离目标的能力。您可以在 RFS SDK 文档中阅读更多信息

Honey_D_0-1708331289614.png

您所指的图片是关于测距仓和相应目标测距计算的理论解释,如应用说明所述,目标测距可达 5 米。

Honey_D_1-1708331641216.png

RADAR_SPEED_MONITOR前面的单个目标会产生一个 IF 信号,该信号是恒定频率 ton,可以通过执行以下命令来可视化该信号 快速地 傅立叶 转换 (FFT) 对 IF 信号进行处理,然后提取幅度谱。 FFT 是对离散傅里叶变换 (DFT) 的一种高效算法优化,它将数据从原始域表示为频域表示。 您可以参考 distance_fft.py 示例来理解这一概念。 安装RDK .NET 后,您就可以找到示例和文档。您引用的视频使用的是带有RADAR_SPEED_MONITOR GUI 的 DEMO BGT60TR13C(已过时),我们建议使用带有DEMO_5QR0680AG_42W1TDA5235_868_5_BOARD RADAR_SPEED_MONITORFusion GUI 的 仅用于了解 的参数和数据EVAL_PASCO2_SENSOR

希望这会有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-measuring-water-level-inside-the-PVC-Pipe/m-p/696610

0 点赞