BGT60ATR24C 输入/输出阻抗
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
亲爱的社区,

我想在自定义PCB层堆叠上使用 BGT60ATR24C . 评估板 (SHIELD_60ATR24ES_01) 在芯片组的 Tx/Rx 引脚上使用匹配结构,这表明引脚的阻抗不同于 50 欧姆。 但是,数据表中并未提及此阻抗。 您能否分享此信息(例如在 BGT24MTR11的数据表中?

提前谢谢你!

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @fabulous

对于我们的 BGT60ATR24C 产品,我们建议使用我们用于演示板的堆叠。 CAN 在设计文件中重用匹配结构,并重新设计自己的天线设计。您 CAN 从“雷达 BGT60ATR24C ES Advance”软件包中获取BGT60ATR24C演示板的Altium设计文件。我希望这有助于您在应用程序中使用我们的 BGT60ATR24C 设备。 您 CAN 参考 C:\IFX_Radar_BGT60ATR24C_ES_Advance_V2.2.0\文档\RF 屏蔽\BGT60ATR24C_34V2.0-nonAIP\App-Note_RF_Shield 中的应用笔记
 
最诚挚的问候,
亲爱的

在原帖中查看解决方案

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @fabulous

对于我们的 BGT60ATR24C 产品,我们建议使用我们用于演示板的堆叠。 CAN 在设计文件中重用匹配结构,并重新设计自己的天线设计。您 CAN 从“雷达 BGT60ATR24C ES Advance”软件包中获取BGT60ATR24C演示板的Altium设计文件。我希望这有助于您在应用程序中使用我们的 BGT60ATR24C 设备。 您 CAN 参考 C:\IFX_Radar_BGT60ATR24C_ES_Advance_V2.2.0\文档\RF 屏蔽\BGT60ATR24C_34V2.0-nonAIP\App-Note_RF_Shield 中的应用笔记
 
最诚挚的问候,
亲爱的
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的亲爱的,

感谢您的回复! 不幸的是,我们无法在应用程序中使用这个特定的堆栈,这就是为什么我们必须修改匹配的网络。 有机会获得芯片组的引脚阻抗吗? 另一种选择是对演示板匹配网络的参数进行逆向工程,这很不方便...

 

最好的问候

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @fabulous

由于封装到PCB过渡的影响,引脚阻抗将随着堆叠的变化而变化。 对于这种阻抗,应使用特定的堆叠进行模拟。 CAN 请告诉我们您的设计叠加?

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,亲爱的,

是的,这是有道理的,堆叠也会影响引脚阻抗。

我想使用厚度为 0.254mm 的 RO4350B,它是射频应用的主流基板。

最好的问候

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @fabulous

进一步的沟通通过私人渠道完成,查询已得到解决

最好的问候,
亲爱的

0 点赞