你好,

我正在尝试使用 VS22 运行 sdk 中提供的示例 C 脚本,但遇到了以下错误。 值得一提的是,在使用英飞凌GUI时,我可以使用 RADAR_SPEED_MONITOR (BGT60ATR24C),进行和记录测量等。 你对可以应用什么修复方法有什么建议吗? 提前谢谢。

错误:

RADAR_SPEED_MONITOR SDK 版本:3.5.0+
无法打开设备:未找到兼容设备 (IFX_ERROR_NO_DEVICE) '

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60ATR24C-Failed-to-open-device/td-p/676695

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Skd9

1. 确保您首先连接了设备,并且可以通过RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI 检测到此设备。

2. 请按照此步骤操作(如果您使用的是 C 代码,则需要构建 exe

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/How-to-build-Radar-SDK-from-source-code/ta...

3. 如果您仍然遇到问题,请附上您的操作过程和错误日志。 您使用的是哪种 TLE9243QK_BASE_BOARD COOLDIM_PRG_BOARD。 MCU7 还是 TC35x?

 

最诚挚的问候,

朱利斯

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60ATR24C-Failed-to-open-device/m-p/677029

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Skd9

1. 确保您首先连接了设备,并且可以通过RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI 检测到此设备。

2. 请按照此步骤操作(如果您使用的是 C 代码,则需要构建 exe

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/How-to-build-Radar-SDK-from-source-code/ta...

3. 如果您仍然遇到问题,请附上您的操作过程和错误日志。 您使用的是哪种 TLE9243QK_BASE_BOARD COOLDIM_PRG_BOARD。 MCU7 还是 TC35x?

 

最诚挚的问候,

朱利斯

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60ATR24C-Failed-to-open-device/m-p/677029

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Julis,
非常感谢你的指示!
我已经按照所有这些步骤来构建解决方案(根据文档),正如我所提到的,在设备开放阶段总是会遇到问题。 我今天也在多台计算机上尝试过你的解决方案,包括可以完全访问端口和以太网设置的私有计算机,只是为了确保这一点。
尽管如此,同样的问题仍然存在。 我附上了我的解决方案构建阶段的日志以及我在运行脚本(或cmd窗口中的.exe)时在VS22中遇到的错误日志。 我应该提一下,当board连接时,GUI可以正常工作。 只有 sdk 不起作用,matlab 和 python 中的 sdk 也是如此。

问候,

赛义德

---------------------------------------------------------------------------

BGT60ATR24C_raw_data.exe 的 VS22 日志示例:

----------------------------------------------------------------
-" BGT60ATR24C_raw_data.exe " (Win32):" C:\Windows\System32\imm32.dll " geladen。
Der Thread 0x4040 TLE94112ES_RPI_HAT mit Code 0 (0x0) geendet.
" BGT60ATR24C_raw_data.exe " (Win32):"C:\Windows\System32\nsi.dll " geladen。
" BGT60ATR24C_raw_data.exe " (Win32):" C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll " geladen。
" BGT60ATR24C_raw_data.exe " (Win32):" C:\Windows\System32\dhcpcsvc.dll " geladen。
" BGT60ATR24C_raw_data.exe " (Win32):" C:\Windows\System32\dnsapi.dll " geladen。
" BGT60ATR24C_raw_data.exe " (Win32):" C:\Windows\System32\mswsock.dll " geladen。
在 BGT60ATR24C_raw_data.exe: 微软 C++-Ausnahme: eProtocol bei Speicherort 0x00000000b7ffd62f2567C 上的 ausnahme: eProtocol bei Speicherort 0x000000b7ee53f460。
在 BGT60ATR24C_raw_data.exe: 微软 C++-Ausnahme: eProtocol bei Speicherort 0x00000000b7ffd62f2567C 上的 ausnahme: eProtocol bei Speicherort 0x000000b7ee53f460。
在 BGT60ATR24C_raw_data.exe: 微软 C++-Ausnahme: eProtocol bei Speicherort 0x00000000b7ffd62f2567C 上的 ausnahme: eProtocol bei Speicherort 0x000000b7ee53f460。
在 BGT60ATR24C_raw_data.exe: 微软 C++-Ausnahme: rdk:: exception: no_device bei Speicherort 0x0000007ffd62f2567C 上的 Ausnahme: rdk:: exception:: no_device bei Speicherort 0x000000b7ee53f690
" BGT60ATR24C_raw_data.exe " (Win32):" C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll " geladen。
Der Thread 0x5f64 TLE94112ES_RPI_HAT mit Code 1 (0x1) geendet.
Der Thread 0x2158 TLE94112ES_RPI_HAT mit Code 1 (0x1) geendet.
这个程序 " [32620] BGT60ATR24C_raw_data.exe " 是用代码 1 (0x1) 运行的。

--------------------------------------------------------------------------

 

微软 Windows [版本 10.0.22621.3007]
(c) 微软公司。 版权所有。

C:\Users\skhalili>cd C:\Infineon\Tools2\RADAR_SPEED_MONITOR-Development-KIT_A2G_TC387_MOTORCTR\3.5.1.202310261055\assets\software\RADAR_SPEED_MONITOR

C:\Infineon\Tools2\RADAR_SPEED_MONITOR-Development-KIT_A2G_TC387_MOTORCTR\3.5.1.202310261055\assets\software\RADAR_SPEED_MONITOR>mkdir 构建

C:\Infineon\Tools2\RADAR_SPEED_MONITOR-开发-KIT_A2G_TC387_MOTORCTR\3.5.1.202310261055\assets\software\RADAR_SPEED_MONITOR>cd 构建

C:\Infineon\Tools2\RADAR_SPEED_MONITOR-Development-KIT_A2G_TC387_MOTORCTR\3.5.1.202310261055\assets\software\RADAR_SPEED_MONITOR\build>cmake ..
--为:Visual Studio 17 2022 构建
--C 编译器标识是 MSVC 19.38.33134.0
--CXX 编译器标识是 MSVC 19.38.33134.0
--检测 C 编译器 ABI 信息--检测 C 编译器 ABI 信息
--完成
--检查是否正常运行 C 编译器:C: /程序文件/微软 Visual Studio/2022/Professional/vc/Tools/msvc/14.38.33130/bin/hostx64/x64/cl.exe-跳过--检测 C 编译功能
--完成--检测 CXX 编译器 ABI 信息--检测 CXX 编译器 ABI 信息--检测 CXX 编译器 ABI 信息--检测 CXX 编译器 ABI 信息--检测 CX 编译器 ABI 信息
--检测 CXX 编译器 ABI 信息完成
— 检查 CXX 编译器是否正常运行:C: /程序文件/微软 Visual Studio/2022/Professional/vc/Tools/msvc/14.38.33130/bin/hostx64/x64/cl.exe-已跳过——


检测 CXX 编译功能
--检测 CXX 编译功能-已完成
--SDK 版本:3.5.0
致命:不是 git 存储库(或任何父目录):.git
-- Strata 目录:C:/Infineon/Tools2/RADAR_SPEED_MONITOR-Development-KIT_A2G_TC387_MOTORCTR/3.5.1.202310261055/assets/software/RADAR_SPEED_MONITOR/external/strata
--Strata 版本:2.3.1.0
— Strata 目标架构/平台:x86 64 位 Windows
CMake 弃用警告在 external/strata/contrib/pugixml/cmakelists.txt:1(cmake_minimum_required):1(cmake_minimum_required):与 CMake < 3.5 的兼容性将从未来版本的 CMake 中删除。

更新 VERSION 参数 值或使用... 后缀告诉
CMake 该项目不需要与旧版本兼容。


— 执行测试 CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD — 执行测试 CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
— 失败 — 在 pthreads 中查找 pthread_create — 未找到
— 在 pthread 中查找 pthread_create
— 在 pthread 中查找 pthread_create — 未找到 — 找到线程:TRUE
— Avian 包含 StrataPort。



处理器:AMD64
启用 x86 SIMD 支持。
-- 在 m 中查找 sqrt
-- 在 m 中查找 sqrt - 未找到
-- 配置完成 (14.1s)
-- 生成完成(1.5s)
-- 构建文件已写入:C:/Infineon/Tools2/RADAR_SPEED_MONITOR-Development-KIT_A2G_TC387_MOTORCTR/3.5.1.202310261055/assets/software/RADAR_SPEED_MONITOR/build

C:\Infineon\Tools2\RADAR_SPEED_MONITOR-Development-KIT_A2G_TC387_MOTORCTR\3.5.1.202310261055\assets\software\RADAR_SPEED_MONITOR\build>

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60ATR24C-Failed-to-open-device/m-p/677747

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,@Skd9

我注意到你还在使用 RDK3.5.0。

可以将其升级到 3.5.1 然后再次测试吗? 让我们再看一遍。

julis_0-1705572074203.png

请告诉我你的新测试结果。

 

最好,

朱利斯

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60ATR24C-Failed-to-open-device/m-p/679052

0 点赞