关于 BGT24LTR11N16,
当V_TUNE的输入范围为0V至3.3V(Vcc)时,VCO输出是否 CAN 振荡,请告诉我。
或者,请告诉我 BGT24LTR11N16的V_TUNE输入电压范围。
 实际上,当我在 -30℃ 至 75℃ 的环境中对 v_Tune 施加 0 到 3.3 (VCC) 并使用频谱分析仪观察 BGT24LTR11N16TX 输出时,我能够在任何温度下观察振荡输出。

另一方面
在 BGT24LTR11N16的数据表中,
在2.4 TX部分,指出“覆盖VCO频率范围的调谐电压”为0.7V至2.5V。
另一个规格项目 " VCO 频率范围为 24.05 " 到 24.25GHz。
作为对上述规范的解释,
我将覆盖VCO频率范围的"调谐电压解释"为涵盖VCO频率范围规格的电压范围"规范。"
这种解释是否正确?

此外,
对于我的应用程序,
较低的 TX 输出电平没有问题。
由于振荡频率的温度特性,不存在任何问题,只要产生振荡输出,它就非常有用。

我没有足够的VCO内部电路的信息 BGT24LTR11N16,
但它是BiCMOS MMIC,估计是使用可变电容二极管的LC压控振荡器。
如果是这样,V-tune将能够在0至3.3V(VCC)的范围内振荡,实验结果是可以理解的。
请就上述问题支持我。

0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

当V_TUNE的输入范围为0V至3.3V(Vcc)时,VCO输出是否 CAN 振荡,请告诉我。
或者,请告诉我 BGT24LTR11N16的V_TUNE输入电压范围。
 事实上,当我在-30°C至75°C的环境中将0至3.3(VCC)应用于V_tune并使用频谱分析仪观察 BGT24LTR11N16TX输出时,我能够在任何温度下观察振荡输出

我将覆盖VCO频率范围的"调谐电压解释"为涵盖 " VCO频率范围规格的电压范围"规范。
这种解释是否正确?

  • 是的,你的解释是正确的。 要覆盖 VCO 的频率范围,需要调整调谐电压。

有关原理图,请参阅上面提供的链接中的 第 3 节评估板 。 如果您 CAN 参考其他文档的详细信息:https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/radar-sensors/radar-sensors-for-iot/24ghz-radar/bgt24... 

最好的问候,
亲爱的

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

BGT24LTR11N16是高频RF(射频)晶体管,在锻炼或锻炼中没有“调谐电压”限制。 但是,如果你正在寻找有关 女性最佳腹肌锻炼的信息,一些有效的锻炼包括木板、俄式扭曲、自行车仰卧起坐和抬腿。 这些练习 CAN 有助于加强和锻炼腹部肌肉。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

BGT24LTR11N16是高频RF(射频)晶体管,在锻炼或锻炼中没有“调谐电压”限制。 但是,如果你正在寻找有关 性 最佳腹肌锻炼的信息,一些有效的锻炼 包括木板、俄式扭曲、自行车仰卧起坐和抬腿。这些练习 CAN 有助于加强和锻炼腹部肌肉。

 
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

当V_TUNE的输入范围为0V至3.3V(Vcc)时,VCO输出是否 CAN 振荡,请告诉我。
或者,请告诉我 BGT24LTR11N16的V_TUNE输入电压范围。
 事实上,当我在-30°C至75°C 的环境中将0至3.3(VCC)应用于V_tune并使用 频谱分析仪观察 BGT24LTR11N16TX输出时,我能够观察到任何温度下的振荡输出

我将覆盖VCO频率范围的"调谐电压解释"为涵盖 " VCO频率范围规格的电压范围"规范。
这种解释是否正确?

  • 是的,你的解释是正确的。 要覆盖 VCO 的频率范围,需要调整调谐电压。

对于我的应用程序,
较低的 TX 输出电平没有问题。
由于振荡频率的温度特性,不存在任何问题,只要产生振荡输出,它就非常有用。

  • 请参考下图,了解 VCO 频率与调谐电压和温度的关系

bgt24.PNG

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
Windows 10 版本<>送信 Dea
r Honey Dandukia 感谢你的支持。

感谢您在应用说明的图表报价中详细说明规格项目和数值。

我提到了 AN472。
关于 " VCO 频率与调谐电压和温度的关系",除了 Honey 先生附上的图 8 中的图表外,我还参考了图 2。
使用这张图,我将解释我最想知道的,即调谐电压的"极限。"
例如,在 -20°C 条件下,
图 2 显示了 v_tune=0.7V 时的 VCO 频率为 23340MHz,输出值为 7.3dBm, 但是在低于 v_tune=0.7V 的条件下,没有绘制 VCO 频率和 TX 输出电平的数据。
此外,v_tune=2.0V 时的 VCO 频率为 24320MHz,输出值为 6.5dBm,但是在高于 v_tune=2.0V 的条件下不会绘制 VCO 频率和 TX 输出电平数据 (<2.5V) 还<有 3.3V,即 e.vcc)。
因此,从这张图中无法理解在-20℃的条件下,VCO是否在0V至0.7V和2V至3.3V的V_Tune范围内振荡。
我想确认 BGT24LTR11N16 器件在-40°C〜+85°C下 CAN 0V至0.7V和2V至3.3V范围内振荡。
在我的应用程序中,我使用 PLL-IC 而不使用 PTAT 功能。 因此,VCO 振荡频率值不必精确。
请告诉我,在上述电压范围内是否可能出现VCO振荡。
谢谢。

最诚挚的问候,
@HS1234
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

我们正在处理您要求的信息。 我们会尽快给您回复

感谢您的耐心等待

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @HS1234

很抱歉延迟回复

根据数据表,BGT24LTR11 在 24.05 至 24.25 GHz 的频率范围内运行,温度范围为 -40 至 85 摄氏度。 此频率的Vtune范围 CAN 0.7V至2.5V之间调整,但请注意,振荡器不会在此范围之外停止。 但是,无法保证 Vtune 范围将始终在 0.7V 和 2.5V 之间工作,尤其是在24.0至24.25 GHz频率范围内工作时。 请务必记住,振荡器可能无法在 -40/+85°C 时启动,Vtune 为 0V,因为数据表中没有对此进行说明。

为确保安全,建议使用高电阻(例如大于 100k 欧姆的电阻)将 Vtune 偏置为大约 3.3V/2。 该偏置电压 CAN 包含在PLL环路滤波器计算中。 还建议在 PLL 完全对齐之前保持 TX 关闭,以免出现任何杂散。 请注意,虽然振荡器应在 24 GHz ISM 频段之外正常工作,但数据表中并未对此进行介绍。

最好的问候,
亲爱的

0 点赞