BGT24LTR11 只有能做到 16,比如需要增强多有办法吗?例子比如想到64或128?FURIGGBOOKS上看不到这个参数字的描述,UI上只能设定到16,如果直接在程序中设定成64,那就不起眼了
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 burnon_lirq

请问你在程序程序中都修改修改到已进去?config.hfile 吗?是不是因为没有改进全变量导致的不起作用?

WangYaran_0-1695273672251.png

WangYaran_2-1695274188863.png

 

WangYaran_1-1695273849479.png

BR

亚兰

 

在原帖中查看解决方案

0 点赞
9 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

可以交流 poskporducto

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 burnon_lirq

请问你在程序程序中都修改修改到已进去?config.hfile 吗?是不是因为没有改进全变量导致的不起作用?

WangYaran_0-1695273672251.png

WangYaran_2-1695274188863.png

 

WangYaran_1-1695273849479.png

BR

亚兰

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,Yaran,

多谢回复,是吗 chrip num,开发板上的 chripmaries 是 10,需要改进 64 或 128,是不是还需要在代码哪里修改?谢谢谢谢

#define BSP_MAX_NUM_OF_CHIRPS (16U) #define BSP_MAX_NUM_CHIRPS_PER_FRAME (uint32_t) 16U #define NUM_OF_CHIRPS (10U)

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
#define BSP_MAX_NUM_CHIRPS_PER_FRAME (uint32_t ) 16U
thistremepdepupepdevepumpar 40,以下会出现错误,是空分配的问题吗?如果我想要 CHIRPPREMPREDIFORMEVISED S64 或 128 要怎么处理呢?
rong_0-1695699514091.png

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 burnon_lirq

#define NUM_OF_CHIRPS (1U) /** 与 SAMPLES_PER_CHIRP 相关的鸣叫<有效范围,[1-16] */

qufchrip numb的范围是 1-16,请问增强目的地是要改进 wheasnesLenseLendinge?

BR

亚兰

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,rong,

#define BSP_MAX_NUM_CHIRPS_PER_FRAME (uint32_t) 1U /** Maximum 最多支持 16 个坡道,但单个循环最多使用 2 个坡道路段 */ <

required_size = obj.params.num_of_chirps_per_frame * obj.params.num_of_samples_per_chirp * obj.params.num_of_rx_values * obj.params.size_of_value_in_bytes;

是的,申请内存的大小,这个值越大,很可能导致 nediveadiveaSairdomsing 不是,增强 chripmartify 要修改预存缓冲区,请问修改修改成为 64 或 128 的目的地是什么?这里不建议这样操作。

BR

亚兰

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

请问 endugachripmabufer 是如何修改预存缓冲区的?谢谢谢谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨荣,

无法修改,请熟悉。

BR

亚兰

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Burnon_ LIRQ,

感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:

由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。

要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。

0 点赞